FAQ

Welche Messgenauigkeit haben die Sensoren des Co2 KNX Sensors

Antwort

Bei den KNX CO2 Sensoren wird ein hochwertiges und wartungsfreies NDIR Messsystem verwendet, welches intern auf zwei IR-Quellen setzt und somit die übliche Drift über den zweiten Referenzkanal ausgleicht (Automatische Kalibrierung). Somit wird eine Genauigkeit von +/- (50ppm + 2% vom Messwert) bei 25°C und 1013mbar, typ. +/- 2ppm/K (bei 0°C ... 50°C bezogen auf 25°C), erreicht. Damit unterscheidet sich das Messsystem von dem, welches in Ihren weiteren CO2 Sensoren verwendet wird. Dass beim Lüften eine Änderung der Messwerte eintreten kann, ist durchaus möglich. Zugluft kann einen deutlichen Einfluss auf die Messung haben. Ihren Ausführungen zur Höhe der Messwerte stimme ich jedoch zu. 270ppm sind kein realistischer Wert. Außenluft liegt typ. um 400ppm. Der niedrige Messwert könnte daher aus der angegebenen Genauigkeit sowie dem Auftreten von Zugluft resultieren. Nach dem Schließen des Fensters und dem Eintreten eines weitestgehend stabilen Zustands der Raumluft sollten die Messwerte jedoch wieder in einem Bereich um/über 400ppm liegen. Co2 Sensor Messbereich 0...2000 ppm Genauigkeit(20°C, 1013mBar) +/- (50ppm +/- 25´% vom Messwert) Feuchtesensorik Messbereich 15...95 % rel. Feuchte Genauigkeit(20...80% relative Feuchte) +/- 3 % rel. Feuchte Temperatusensorik Messbereich -5...+45 °C Genauigkeit(18...26°C) +/- 0,6 K

Produkt

KNX Co²-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperaturregelung
Artikelnummer: 210403

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.