FAQ

Was ist nach einem Tausch von Erweiterungmodulen bei der Inbetriebnahme zu beachten?

Antwort

An einem Einbaulautsprecher können Sie defekte Erweiterungsmodule austauschen, ohne alle Zuordnungen neu zu programmieren.

Gehen Sie dabei so vor:

  1. Tauschen Sie alle defekten Erweiterungsmodule gegen Neue aus.
  2. Drücken Sie am Steuergerät 3 Sekunden lang die Taste Systemprogr., um den Programmiermodus zu starten.
  3. Drücken Sie an einem Erweiterungsmodul oder dem Einbaulautsprecher für 6 Sekunden eine beliebige Klingeltaste, um die bestehenden Zuordnungen zu löschen.
  4. Drücken Sie am Erweiterungsmodul 3 Sekunden lang eine beliebige Klingeltaste. Bei mehr als einem Erweiterungsmodul in der Reihenfolge der ersten Inbetriebnahme, um die Zuordnungen wieder herzustellen (Die Zuordnung der Tasten des Einbaulautsprechers bleibt weiterhin erhalten.). Der Austausch und die alte Zuordnung von Ruftastern ist damit wiederhergestellt. Es ist kein weiterer Programmiervorgang an den Wohnungsstationen erforderlich.
  5. Drücken Sie am Steuergerät die Taste Systemprogr., um den Programmiermodus zu beenden.
  6. Führen Sie einen Funktionstest durch.

Falls die Erweiterungsmodule in falscher Reihenfolge zugeordnet wurden, wiederholen Sie den Arbeitsablauf und drücken die Klingeltaste in umgekehrter Reihenfolge.

Produkt

Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher
Artikelnummer: 1259 00

Weitere Informationen

Einbaulautsprecher

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.