Antwort
Beim Smart Terminal ist eine direkte Umschaltung des 1 Byte Konnex Betriebsmodus nur über eine Sonderlösung möglich. Da der dezimale 1 Byte Wert "1 - 4" nicht direkt übergeben werden kann, muss eine besondere Einstellung beim Datentyp vorgenommen werden.
Oft wird für SmartTerminal gefordert, dass sich der Betriebsmodus eines Raumtemperaturreglers zentral, aber auch einzeln verändern lässt. Da hier sowohl die zeitgesteuerte als auch die manuelle Ansteuerung gewünscht wird, empfiehlt es sich, für jeden Betriebsmodus eine Szene im SmartTerminal anzulegen. Der Vorteil ist, dass diese Szenen über die Zeitsteuerung und/oder auch über die Ereignisfunktion des SmartTerminals abgerufen werden können.
Einstellungen des SmartTerminal PlugIns innerhalb der ETS:
Um die dezimalen Werte auf den Bus senden zu können, muss der Datentyp, abweichend vom tatsächlichen Typ, eingestellt werden (siehe Bild).
Einstellungen im SmartTerminal über die Benutzeroberfläche:
Im SmartTerminal selbst wird für jeden Betriebsmodus eine Szene mit festem Wert vorgegeben. Auch in diesem Fall muss eine besondere Einstellung erfolgen.
Da über den für diese Anwendung unüblichen Datentyp "Winkel" die notwendigen dezimalen Werte auf den Bus gesendet werden, muss bei der Werteingabe die Interpretation von 0 - 360 Grad auf 0 - 255 berücksichtigt werden.
Die dargestellte Tabelle hilft dabei, die Werte korrekt einzutragen. Die voneinander abweichenden Werte sind zur Information rot markiert.
Betriebsmodus Konnex | Dezimaler 1 Byte Wert nach Konnex | Einzustellender Zahlenwert im ST bei Objekttyp "Drehwinkel" |
Komfort | "1" | "1" |
Standby | "2" | "2" |
Nacht | "3" | "4" |
Frostschutz | "4" | "5" |