FAQ

Was ist die Ursache für die Fehlermeldung "fail" im Display des Raumtemperatur-Reglers mit Uhr, wenn außerdem ein externer Fühler verwendet wird?

Antwort

Bei Verwendung eines externen Fühlers, z. B. zur Begrenzung der Fußbodentemperatur in der Betriebsart Heizung, wird der Regler auf die Betriebsweise IE. eingestellt. Dies ist auch der Bedienungsanleitung zu entnehmen (siehe Bild 1).

Erscheint in diesem Fall die Fehlermeldung "fail" im Display des Raumtemperatur-Reglers, ist der angeschlossene Fühler zu überprüfen. Ursache: Der Fühler hat einen Widerstandswert, der nicht zu der Kennlinie des Reglers passt (siehe Bild 2). Dies kann z. B. durch eine defekte Ader im Anschlusskabel verursacht werden. Eventuell ist auch der Fühler eines anderen Herstellers angeschlossen.

Produkt

Raumtemperatur-Regler mit Uhr
Artikelnummer: 2370xx

Bild 01

Bild 02

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.