Was bedeutet die Aufforderung zur Eingabe eines BCU Passwortes, die auftritt, wenn der Datentransfer aus der EIB Tool Software (ETS) zur Alarmzentrale erfolgt (siehe Bild 1)?
Antwort
Diese Fehlermeldung kann beim Transfer der Projektdaten von der ETS zur KNX/EIB Alarmzentrale auftreten.
Bei Geräten mit einer Busankopplung BCU 2 und BIM 112 besteht die Möglichkeit, ein Busankoppler-Kennwort innerhalb des Projektes zu vergeben. Das bedeutet, die Einstellung gilt nicht für einzelne Geräte, sondern für alle Busankopplungen im Projekt, die diese Funktion unterstützen.
Da die EIB Alarmzentrale eine BIM 112 (eine sogenannte Turbo BIM) nutzt, ergibt sich die Meldung aus dieser Situation. Sollte zu diesem Zeitpunkt das Passwort nicht bekannt sein, muss das Gerät an den Hersteller eingeschickt werden.
Das Passwort selbst kann zu jeder Zeit in den Projekteigenschaften unter "Sicherheit" eingegeben werden. Bild 2 zeigt das Menü in der ETS 2, Bild 3 die Darstellung in der ETS 3.