Was ist ein RCD und warum ist er in einer Elektroinstallation notwendig?
Antwort
RCD ist eine Abkürzung für den englischen Begriff "Residual Current Device". In Deutschland werden RCDs als Fehlerstrom-Schutz-Schalter oder FI-Schutz-Schalter bezeichnet.
Ein RCD (3) ist ein Schalter, der den Stromkreis elektromagnetisch auftrennen kann. Dies ist ggf. notwendig, wenn z. B. durch einen Isolationsfehler ein Fehlerstrom (IF) über eine Person abfließen würde (siehe Bild 2).
Der Fehlerstrom (IF) wird über eine Vergleichsmessung des Hin- (I1) und Rückstroms(I2) des elektrischen Verbrauchers (M) ermittelt. Entspricht der Rückstrom nicht dem Hinstrom, dann löst der FI-Schutz-Schalter aus. Die Auslösung erfolgt so schnell, dass der Benutzer sofort geschützt ist.
Produkt
FI-Schutz-Schalter mit Verbindungsleitern, 30 mA Auslösestrom, komplett
Artikelnummer: 0114 xx