FAQ

Was ist beim Import der SmartTerminal-Produktdatenbank in die ETS 3 Professional zu beachten, wenn der Rechner auf Grund einer Windows-Benutzerverwaltung mit eingeschränkten Nutzerrechten ausgestattet ist?

Antwort

Beim Import der Produktdatenbank für das Smart Terminal (*.vd3) erscheint nach dem Import beim ersten Parameteraufruf eine Passwortabfrage (siehe Bild 1).

Diese Passwortabfrage wird nur bei Rechnern mit einer Benutzerverwaltung und der damit möglichen Rechtebeschränkung (der User hat keine Rechte, Software zu installieren) aufgerufen.

In dieser Box muss zwingend der Benutzer mit Rechten zur Softwareinstallation eingetragen werden. Sollte dennoch ohne diese Rechte auf OK geklickt werden, schlägt die Installation der Zusatzsoftware für das Smart Terminal fehl. Es erscheint eine Fehlermeldung (siehe Bild 2). 

Um das Produkt trotzdem anschließend in der ETS 3 Professional nutzen zu können, muss an dieser Stelle aus dem in Bild 3 gezeigten Verzeichnis der Ordner "ST1" gelöscht werden.

Erst jetzt kann die *.vd3 Datei erneut importiert werden und das Gerät einmalig unter "Administratorrechten" parametriert werden.

Die Administratorrechte werden benötigt, um Dateien unter Windows einmalig zu registrieren. Ist dies geschehen, kann jeder Anwender (auch mit eingeschränkten Benutzerrechten) das SmartTerminal projektieren.

Produkt

Gira SmartTerminal
Artikelnummer: 1098xx

Bild 01

Bild 02

Bild 03

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.