FAQ

Wie funktioniert die Bewegungserfassung von Automatikschalter Aufsätzen?

Antwort

Wesentliche Elemente der Bewegungserfassung sind der Sensor, ein Spiegel und das Linsensystem. Durch die geschickte, patentgeschützte Anordnung beträgt der Erfassungsbereich 180 Grad bei gleichzeitig äußerst flacher, kompakter Bauform (siehe Abbildung). Das Bild zeigt den Strahlengang innerhalb einer Erfassungsebene. Der Übersichtlichkeit halber sind direkte und indirekte Strahlengänge getrennt auf jeweils einer Hälfte dargestellt. Beim Sensorelement handelt es sich um einen Zweielementsensor, der auf gegenüber liegenden Seiten jeweils eine IR-empfindliche Fläche besitzt. Diese Sensorflächen enthalten zwei antiseriell geschaltete Elemente, so dass nur schnelle Änderungen der IR-Strahlung im Erfassungsfeld eine Reaktion hervorrufen. Mit dem Spiegel erfolgt der Einfall der IR-Strahlung auf zwei Arten: - Direkt, von der Seite. Da der Sensor aufrecht steht, kann er auch Wärmestrahlung unmittelbar von der Seite aufnehmen, so dass dort kein nicht-überwachter Bereich entsteht. - Indirekt, reflektiert über Spiegel. Hiermit wird der Frontbereich erfasst. Damit die Bewegungserfassung zuverlässig erfolgt, müssen die Linsen die Strahlungsquelle auf dem Sensorelement gebündelt abbilden, d. h. fokussieren.

 

 

Bewegungsrichtung

Produkt

Aufsatz Automatikschalter Standard-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme
Aufsatz Automatikschalter Komfort-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme (Artikel-Nr. 661xx)
Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzonen (Artikel-Nr. 1301xx, 671xx)
Artikelnummer: 1300xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.