FAQ

Sind nachgeschaltete Steckdosen bei der Verwendung des Überspannungs-Schutzmoduls ebenfalls überspannungsgeschützt?

Antwort

Das Überspannungs-Schutzmodul erfüllt die Geräteschutzklasse D/3. Wird eine Steckdose mit Überspannungs-Schutzmodul in Mehrfachkombinationen verwendet, sind die anderen in der Kombination eingesetzten Steckdosen mit geschützt. Die Steckdosen müssen jedoch auf gleicher Phase installiert sein. Bei ringförmiger Leitungsverlegung mit mehreren Steckdosen sollte jeweils nach etwa 5 m ein weiteres Modul in eine Steckdose einbaut werden. Sind energiereiche Überspannungsimpulse zu erwarten (z. B. in Gegenden mit erhöhter Blitzgefahr durch Gewitter), empfiehlt sich der Aufbau eines mehrstufigen, selektiven Netzschutzes mit Überspannungsableitern der Klasse 2/C und einem Blitzstromableiter der Klasse 1/B.

Produkt

Überspannungs-Schutzmodul mit akustischem Signal
Artikelnummer: 033900

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.