Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB
Unterstützte Geräte
- Gira X1 V1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
- Gira Logikmodul V1: Wartungsfunktionen.
- Gira L1 V2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
- Gira G1 V1: Wartungsfunktionen.
- Gira KNX IP-Router V2: Firmware-Update.
- Gira KNX IP-Router V3: Wartungsfunktionen
Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartungs-Center) ausgeführt werden.
Was ist neu in GPA V2.1
- Der Startbildschirm wurde überarbeitet, so dass die am meisten benutzten Aktionen direkt im Zugriff sind.
- Sie können die gesamte Projektierung für Ihren Kunden ausdrucken.
- Sie können Kontaktinformationen Ihres Kunden im Projekt hinterlegen. Diese werden bei der Projekt-Dokumentation mit ausgedruckt.
- Der GPA informiert Sie nun, wenn eine neue GPA-Version oder eine neue Geräte-Firmware zum Download zur Verfügung steht.
- Die Gerätesuche kann nun explizit gestartet werden. Dies wird im Wartungs-Center und in der Gebäude- und Geräte-Kachel unterstützt.
- Der GPA kann sich mit entfernten Geräten über VPN auch bei Routern ohne Multicast-Unterstützung verbinden. Ist dem GPA die IP-Adresse des Gerätes bekannt, wird diese Verbindung automatisch hergestellt. Kennt der GPA die
IP-Adresse nicht, kann diese im Wartungs-Center direkt eingegeben werden. Um beste Kompatibilität für den Zugriff per VPN zu gewährleisten, nutzen Sie bitte die neueste Geräte-Firmware.
- In der Ansicht "Gebäude und Geräte" gib es nun weniger Beschränkungen, wo Gebäudeelemente, Geräte und Funktionen platziert werden können.
- Die Einstellungen für den NTP Zeitserver der Geräte findet sich nun in den Projekteinstellungen.
- Die Aktualisierung von Logikbausteinen wurde verbessert und findet sich nun direkt im Bildschirm "Logikblätter", sofern neuere Versionen der Logikbausteine vorliegen.
- Verbesserung der Verbindungsqualität zwischen GPA und Gerät.
- Neue GPA-Sprache: Chinesisch.
- Es wurden viele Verbesserungen in der Stabilität und Zuverlässigkeit des GPA vorgenommen.
Behobene Fehler im Gira L1 V2.1
- Logik-Editor: Die Simulationszeit ist jetzt gleich der PC-Zeit.
- Logik-Editor: Die Eigenschaften eines Bausteins wurden nach dem Ziehen einer Verbindung nicht mehr angezeigt, obwohl der Baustein noch selektiert war. Dieses Fehlverhalten ist behoben.
- Aktionen, die bei einem verschlossenen Gerät wie beispielsweise Projektübertragung (GPA -> Gerät) gestartet wurden, wurden nach der Eingabe des erforderlichen Geräte-Passwortes nicht ausgeführt. Die Aktion musste nach der Passwort-Eingabe wiederholt werden. Dies ist ab v2.1 nicht mehr notwendig.
Bekannte Fehler im GPA V2.1
- Wird in der Datenpunktansicht der Datentyp (KNX) innerhalb der Gruppenadress-Tabelle (nicht Eigenschaften-Leiste) verändert und anschließend direkt auf "Aktualisieren" gedrückt, wird die getätigte Einstellung nicht übernommen.
- Bitte beachten Sie, dass bei der Eingabe des Vorgabewertes (Datenpunktansicht) keine Überprüfung des eingegeben Wertes vorgenommen wird. Bitte achten Sie auf den Beispieltext sowie auf den Tooltip, um eine korrekte Eingabe zu tätigen.
Zudem unterscheidet sich die Eingabe zu weiteren Eingaben, die Sie beispielsweise im Logik-Editor oder Zeitschaltuhren-Editor vorfinden. Achten Sie bitte immer auf das vom Editor verlangte Format.
- Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation.
Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.
Hilfestellungen
Gira X1/L1: Eingabe Gerätepasswort
Bevor eine Geräteaktion durchgeführt wird, ist es zu empfehlen, das Gerät separat zu entsperren. Dies kann in der Ansicht „Gebäude und Geräte“ erfolgen (rechter Mausklick auf das Gerät -> Gerät sperren/entsperren).
Passwort bei Logikmodulen nach einem Firmwareupdate
Wenn Sie die Firmware eines Logikmoduls aktualisiert haben, für das bislang kein Passwort vergeben wurde bzw. welches nicht mit einem Gerätepasswort-Aufkleber versehen ist, lautet das neue Gerätepasswort nach dem Firmwareupdate "device".
Bitte ändern Sie das Gerätepasswort während der Projektierung.
Gira X1/L1: Gerät gehört nicht zum Projekt
Wenn ein Projekt kopiert, aus einem Gerät ausgelesen oder die Projektkopie vom Gerät geladen wird, muss das physikalische Gerät erneut mit der Gerätevorlage verbunden werden.
Dazu klicken Sie auf das verortete Gerät und anschließend in der Eigenschaftenleiste auf "Geräte-Zuordnung lösen". Das Gerät wird wieder unter "Neu gefundene Geräte" angezeigt und kann nun erneut auf die Gerätevorlage gezogen werden.
OpenVPN und DHCP
Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.
Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten
Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.
Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload
Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.
Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event
Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.
GPA: Service "127.0.0.1" ist nicht erreichbar“
Eine Lösungsbeschreibung finden Sie im Verzeichnis "Troubleshooting". Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis des Gira Projekt Assistenten. Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.1\Troubleshooting"