Gira und Schüco

Gira und Schüco Kooperation

Smarte Lösungen für den gehobenen Wohnbau

Smarte Lösungen für Büro- und Verwaltungsgebäude

DAB Talks

Die spannende Video-Interviewserie mit Architekten

Die exklusive Auszeichnung für Projektentwickler

Interview Schüco

Smarte Kompetenz in perfekter Verbindung

Digitalisierung verändert Gebäude.

Das Internet of Things verbindet Geräte, die gegenwärtig im Gebäude nur als Insel funktionieren. Rund 26 Milliarden davon sind bereits heute weltweit verbaut und schaffen durch ihre Vernetzung relevante Mehrwerte. Denn mit intelligent vernetzter Haustechnik können Gebäude den gestiegenen Ansprüchen ihrer Nutzer an Komfort, Sicherheit und Energiemanagement besser entsprechen, die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der Immobilie erhöhen. Deshalb nehmen Gira und Schüco diese Entwicklung nicht nur auf, sondern treiben sie seit Jahren aktiv voran.

Smart Building wird Grundanforderung.

Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäude sind bereits heute vielfach mit intelligenter Gebäudesystemtechnik ausgestattet. Effizienz- und Sicherheitsvorteile werden hier sehr offenbar. Zunehmend zieht die smarte Technik nun aber auch in den Wohnungsbau ein. 80 % der Deutschen kennen bereits den Begriff Smart Home, 60 % haben mindestens ein smartes Gerät zuhause. Bis 2020 soll es allein in Deutschland rund 1,45 Millionen smarte Wohngebäude geben. Dadurch wird die intelligente Gebäudetechnik Grundanforderung an das Bauen von heute – ebenso wie die Kompatibilität in der vernetzten Welt Anforderung an die Komponenten selbst wird. Schüco und Gira setzen hier Standards.

Nicht alles, was vernetzt ist, ist auch smart.

Die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung sind nahezu grenzenlos. Aber nicht alle Funktionen im Gebäude schaffen auch nachhaltige Mehrwerte. Ebenso wenig wie unzählige Insellösungen. Deshalb haben sich Gira und Schüco entschlossen, über ihre Kooperation die Basis für eine ganzheitliche Planung intelligenter Gebäude zu legen – smarte Gebäudehülle und smarte Steuerung der Funktionen im Gebäude aus einem Guss. Das vereint die Grundkomponenten und schafft gleichzeitig die Voraussetzung für smarte Grundnutzen: Zugang, Belüftung, Energiemanagement, Licht- und Beschattungsmanagement sowie zahlreiche Komfortfunktionen.

Gira und Schüco Referenz

Gira und Schüco Referenz

Smarte Standards schaffen.

Ebenso zahlreich wie die Möglichkeiten der intelligenten Gebäudesteuerung sind die technischen Standards, auf deren Basis diese Vernetzung der einzelnen Geräte stattfindet. Dadurch entstehen Inseln nicht nur in den einzelnen Funktionswelten, sondern auch durch verschiedene Steuerungsplattformen. Schüco und Gira wollen auch hier Orientierung geben, in dem sie sich zum weltweit führenden Standard KNX bekennen. 56 % aller smarten Gebäude werden auf Basis von KNX vernetzt, rund 400 Hersteller haben sich diesem Standard angeschlossen. Dadurch sind mit Gira und Schüco intelligent ausgestattete Häuser zukunftsoffen für Ergänzungen und Nachrüstungen.

Sicherheit bekommt eine neue Dimension.

Intelligente Gebäude schaffen nicht nur mehr Sicherheit durch Einbruchschutz und die Reduzierung von Unfallgefahren – sie können auch selbst zur Gefahrenquelle im Bereich der Datensicherheit werden. Deshalb setzen Schüco und Gira auf höchste Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards – auch wenn auf das smarte Gebäude von unterwegs zugegriffen werden soll. Der Gira S1 bietet dafür die beste Voraussetzung. Ihn und die gesamte intelligente Gebäudeausstattung sollte deshalb auch ein qualifizierter Fachbetrieb installieren. Schüco und Gira haben dafür speziell ausgebildete Partnerbetriebe, die bundesweit immer in der Nähe sind.

Design und Funktion.

Vernetzte Geräte und Systeme müssen auch gestalterisch aus einem Guss sein. Eine konsequente Designsprache im Produkt verbindet Schüco und Gira seit Jahren. Zahlreiche Auszeichnungen und eine enge Zusammenarbeit mit führenden Architekten unterstreichen das eindrucksvoll. In der digitalen Zeit gehört zum Design aber auch eine intuitive Bedienoberfläche der Steuerungsgeräte dazu – und die Möglichkeit, die Funktionen konventionell per Hand und Wandschalter, gleichzeitig aber auch über Smartphone, Tablet, Computer von vor Ort und unterwegs sowie per Sprache abrufen zu können. Klare Formen und selbsterklärende Bedienung – intelligent vereint.

Immer smart gesteuert – von der intelligenten Gebäudehülle bis zum intelligenten Innenraum

Gira Vorstellung

Gira

Gira steht für intelligente Steuerung im Gebäude. Das 1905 gegründete Unternehmen bietet von der klassischen Elektroinstallation bis hin zu vernetzten Großprojekten eine breite Palette an Produkten und Systemen.

Schalter und Steckdosen in mehrfach ausgezeichnetem Design, Steuerungszentralen für das smarte Haus in Form des Gira Home Server oder des Gira X1, die Bedienung über intelligente Tastschalter, das Wanddisplay G1 oder den großen 19 Zoll Screen, das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect oder ein Komplettsortiment im Bereich Türkommunikation – bereits heute bietet das Unternehmen aus Radevormwald umfassende Lösungen für die Gebäudetechnik.

Schüco

Schüco bietet ganzheitliche Systemlösungen für die Gebäudehülle. Fassaden, Fenster, Türen, Türkommunikation, Zutrittskontrolle und Fluchttürsicherung gehören ebenso dazu, wie innovative Belüftungssysteme.

Die intelligente Steuerung dieser Funktionsbereiche im Gebäude ist eines der zentralen Wachstumsfelder, das Schüco seit Jahren für seine Partner erschließt. Das Portfolio reicht dabei von der einfachen Automatisierung einzelner Türen und Fenster bis hin zu Systemen für die Vernetzung der gesamten Gebäudehülle. So erschließt Schüco übergreifende Vorteile für Gebäude management und -nutzer. Vernetzte Belüftungslösungen zum Beispiel steigern die Energieeffizienz, erhöhen die Sicherheit und schützen die Bausubstanz nachhaltig. Zudem sorgen sie für ein gesundes Wohlfühlklima im Gebäude.

Vorstellung Unternehmen Schüco

Gira Schüco Kooperation zum gehobenen Wohnungsbau

Wer neue Wohngebäude ohne smarte Haustechnik plant, errichtet Altbauten

Steigende Nachfrage nach smarten Lösungen

Die Zukunft gehört dem smarten Wohnen. Ob gewerblicher Wohnungsbau oder privater Bauherr, Smart Building und Smart Home sind im gehobenen Wohnungs- und Villenbau stark nachgefragte Technologien. Premiumniveau ist ohne intelligente Gebäudetechnik nicht mehr realisierbar. Die Zeichen stehen in allen Bereichen auf Wachstum. Betrachtet man die Smart Home Trendentwicklung in Deutschland, lässt sich ein enormes Potenzial erkennen. So rechnet man laut Statista mit signifikanten Steigerungen in den Zielmärkten.

Marktpotenziale mit Gira und Schüco nutzen

Als führende Hersteller bieten Gira und Schüco innovative Lösungen Made in Germany. Für den intelligenten Innenbereich und die intelligente Gebäudehülle. Ganzheitlich integrierte, nachhaltige,
benutzerfreundliche und zukunftsoffene Systeme, mit denen sich höchst anspruchsvolle Wünsche erfüllen lassen. Davon profitieren am Ende alle – Investoren, Projektentwickler, Bauherren, Architekten, Fachpartner und Nutzer.

Was mit den smarten Lösungen von Gira und Schüco alles möglich ist, zeigt unser detailliertes   Objektexposé Gehobener Wohnbau im PDF-Format. Laden Sie es herunter und lassen Sie sich inspirieren.

Gira Schüco Kooperation für Büro- und Verwaltungsgebäude

Ohne smarte Gebäudetechnik haben neue Büro- und Verwaltungsgebäude keine Zukunft

Smarte nachhaltige Technologien immer wichtiger

Mehr und mehr Büro- und Verwaltungsgebäude werden benötigt. Betrachtet man allein die Big Seven der Großstädte, rechnet man laut OnePoll Umfrage bei den Projektentwicklungsvolumen mit enormen Steigerungsraten. Damit einher geht auch eine deutlich höhere Nachfrage nach smarten Gebäudetechnologien. Denn die nachhaltigen Vorteile von Smart Building liegen auf der Hand: Bessere Wirtschaftlichkeit der Gebäude, mehr Nutzungssicherheit, höherer Nutzungskomfort und zufriedenere und effizientere Mitarbeiter.

Marktpotenziale mit Gira und Schüco nutzen

Als führende Hersteller bieten Gira und Schüco innovative Lösungen Made in Germany. Für den intelligenten Innenbereich und die intelligente Gebäudehülle. Ganzheitlich integrierte, nachhaltige, benutzerfreundliche und zukunftsoffene Systeme, mit denen sich höchst anspruchsvolle Wünsche erfüllen lassen. Davon profitieren am Ende alle – Investoren, Projektentwickler, Bauherren, Architekten, Fachpartner und Nutzer.

Was mit den smarten Lösungen von Gira und Schüco alles möglich ist, zeigt unser detailliertes   Objektexposé Büro- und Verwaltungsgebäude im PDF-Format. Laden Sie es herunter und lassen Sie sich inspirieren.

Ansprechpartner Presse

Gira

Frau Gabi Hirsch

Seifert PR GmbH
Senior PR-Beraterin
Zettachring 2a
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711-7 79 18 11
E-Mail: gabi.hirsch@seifert-pr.de

Schüco

Frau Ulrike Krüger

Pressesprecherin
Schüco International KG
Karolinenstraße 1 – 15
33609 Bielefeld
Telefon: +49 (521) 783 803
E-Mail: pr@schueco.com

Kooperationen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen