Service
Referenzen

PLAYMOBIL-Messestand

Zur Spielwarenmesse 2013 in Nürnberg präsentierte PLAYMOBIL einen neuen Messestand.

Spielzeug smart in Szene setzen

Ob Piratenschiff, Feen-Insel, Drachenland, Shopping-Center oder Campingplatz – zur Spielwarenmesse 2013 in Nürnberg gibt es bei PLAYMOBIL einiges zu entdecken. Auf einem neuen fest installierten Messestand setzt der Spielzeughersteller aus Zirndorf über 100 Spielideen gekonnt in Szene.

Der rund 643 m2 große Stand ist kaum zu übersehen, denn zwei überdimensionale PLAYMOBIL-Gesichter lachen den Besuchern schon von Weitem entgegen. An den Stirnseiten des Messestands beherbergen die bei Jung und Alt beliebten fröhlichen Köpfe die Highlights des neuen Sortiments. Um sie herum findet sich eine Vielzahl weiterer Exponate – allesamt inszeniert in Vitrinen, deren Füße wie die der PLAYMOBIL-Figuren aussehen. Das Motiv wird auch im Profil der mittig angesiedelten Besprechungstische fortgeführt. Rückwärtig zu den zwei Präsentationszonen sind 17 separate Funktions- und Meetingräume entstanden.

Für zusätzlichen Komfort sorgt ein modernes KNX System, das die elektronischen Komponenten am Stand miteinander vernetzt. „Der Gira HomeServer ist der intelligente Kopf dahinter“, erläutert der verantwortliche Elektromeister Andreas Thaller. „Hier laufen alle Informationen zusammen, er kontrolliert und steuert die unterschiedlichen Funktionen.“ Mit einem kurzen Tastendruck lässt sich beispielsweise von jedem Informationstisch und in allen Meetingräumen das Stand-Catering anfordern. Auf einem 42 Zoll großen Touchpanel, das zentral neben der Bar installiert ist, werden die eingehenden Rufe visualisiert und von den Bedienungen quittiert. Auch wenn die mobile Möblierung einmal verändert wird: Dank der intelligenten Technik im Hintergrund entfällt eine aufwendige Neukonfiguration.

Das Display zeigt auch etwaige Störmeldungen der Standtechnik sowie den Belegungsstatus der Besprechungsräume an. Dort lassen sich über Gira Tastsensoren 3 im Schalterdesign Gira E 2 sowohl die Klimatisierung als auch die LED-Beleuchtung individuell steuern. Gira Dimmaktoren ermöglichen die stufenlose Anpassung der Lichtverhältnisse – zum Beispiel für Präsentationen auf den großflächigen LED-TVs. Die HDMI- und VGA-Anschlussdosen der Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik bringen die Videosignale dabei direkt aus der Wand auf den Bildschirm.

Im Technikraum ermöglicht der Gira Control 9 Client die zentrale Steuerung der gesamten Standbeleuchtung. Je nach Anlass sind die im HomeServer programmierten Beleuchtungsszenen mit einem Finger abrufbar. Durch das moderne KNX System lässt sich der Messestand auch in Zukunft schnell und problemlos an neue Anforderungen anpassen.

Projekt

Playmobil Messestand
Spielwarenmesse Nürnberg 2013
Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstraße 2 - 10
90513 Zirndorf
Deutschland
Tel  +49 0911 966 60
Fax +49 0911 966 611 20
service@playmobil.de
www.playmobil.de

Elektroinstallation

Andreas Thaller
Elektro Thaller GmbH
Schambach 29
83547 Babensham
Deutschland
Tel  +49 8073 252 8
Fax +49 8073 252 0
info@elektrothaller.de
www.elektrothaller.de

Produktinformation

Schalterprogramm Gira E2
Gira KNX System
Gira Tastsensor 3
Cira Control Clients
Gira HomeServer / Gira FacilityServer
Gira Dimmtechnik
Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik

Bildergalerie

Zur Spielwarenmesse 2013 in Nürnberg präsentierte PLAYMOBIL einen neuen Messestand.

Kaum zu übersehen sind zwei überdimensionale PLAYMOBIL-Köpfe, die als zentrale Präsentationszonen des Sortiments dienen.

Das farbenfrohe Sortiment ist in Vitrinen ausgestellt ...

... deren Füße wie die der PLAYMBOBIL-Figuren aussehen.

Über ein großes Touchpanel ist der Messetand visualisiert. Mit einem Blick lässt sich erkennen, welcher Raum belegt ist oder wer nach dem Standcatering gerufen hat. Auch Störmeldungen werden angezeigt.


Fotos: PLAYMOBIL

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok