Service
Referenzen

Kongress- und Kulturzentrum Montforthaus, Feldkirch

Mit einem außergewöhnlichen, offenen und schwungvollen Konzept wirkt das Montforthaus wie eine organische Struktur mitten in der Altstadt von Feldkirch.

Ökologischer Prachtbau

Feldkirch ist die westlichste Gemeinde Österreichs im Einzugsgebiet von Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz. Sie definiert sich wirtschaftlich wie kulturell durch die Region dieses Vierländerecks. Viel Wert auf Kultur wurde in Feldkirch schon immer gelegt. Bevor es aber zum Bau eines neuen Kulturzentrums kam, wurde das frühere Gebäude aus den Siebzigerjahren, das stark baufällig war, einem Gutachten über mögliche Sanierungen unterzogen. Das Ergebnis war, dass eine Renovierung des Bestands äußerst kostenintensiv würde. Daraufhin entschied die Stadt Feldkirch, einen EU-weiten Realisierungswettbewerb für einen Neubau auszuschreiben. Gewonnen haben den Wettbewerb HASCHER JEHLE Architektur, Berlin, mit Mitiska Wäger Architekten, Bludenz.

Mit einem offenen und schwungvollen Konzept entstand das neue Gebäude wie eine organische Struktur mitten in der Altstadt. Die vertikal gegliederte Natursteinfassade aus hellem Jurakalkstein gibt dem Baukörper Dynamik und zugleich eine noble Zurückhaltung. Der Jurastein wurde auf über 2.150 m2 in bis zu zwei Meter langen Stücken angebracht. Fugen strukturieren die Fläche wie die sanften Wellen eines Vorhangs. Großzügige Glasflächen markieren den Haupteingang, der unmittelbar in die freie Foyerlandschaft leitet.

Herzstück des 6.600 m2 großen Kultur- und Kongresshauses ist der zehn Meter hohe Große Saal mit über 1.100 Sitzplätzen. Darüber liegen verschiedene Seminar- und Veranstaltungsräume mit einer Größe von 25 bis 695 m2: für Kongresse und Vorträge wie auch für Seminare und Konzerte. Bei der Gebäudetechnik entschieden sich die Architekten für ein KNX System und einen leistungsstarken Gira FaciliyServer. Dazu passend fiel die Wahl auf Gira Tastsensoren, die eine komfortable Steuerung im Gebäude ermöglichen.

Eine große Rolle bei der Planung spielten ökologische und ästhetische Aspekte: Lacke, Farben und Dämmstoffe wurden nach Umweltkriterien ausgewählt. Die Wände der Seminar- und Verwaltungsräume sind weiß gehalten, nur der Große Saal ist mit Birnenholz verkleidet. Golden gefärbt ist der Kleine Saal, die erdgeschossigen Mehrzweckräume erhielten einen bronzefarbenen Anstrich. Der Bodenbelag in diesen Räumlichkeiten ist aus weißem Eichen-Stabparkett. Abgerundet wird die Innenarchitektur mit dem Schalterprogramm Gira E2 in Reinweiß glänzend.

Die Energieversorgung erfolgt über regenerative Energiequellen. Beim Abwärtsfahren der Personenlifte wird Strom erzeugt, die Temperaturregulierung übernimmt eine Grundwasserpumpe. Zusätzlich verfügt das Gebäude über eine Fotovoltaikanlage. Durch diese Baumaßnahmen verbraucht das Montforthaus rund 50 Prozent weniger Energie als das ehemalige Haus und wurde somit als "Green & Smart Building" zertifiziert.

Projekt

Montforthaus Feldkirch
Montfortplatz 1
6800 Feldkirch
Österreich
Tel  +43 5522 900 9
Fax +43 5522 900 932 09
montforthaus@feldkirch.at
www.montforthausfeldkirch.com

Architektur

HASCHER JEHLE Architektur
Kantstraße 17
10623 Berlin
Deutschland
Tel  +49 30 347 976 50
Fax +49 30 347 976 55
info@hascherjehle.de
www.hascherjehle.de

mitiska wäger architekten zt oeg
Kirchgasse 2
6700 Bludenz
Österreich
Tel  +43 555 233 611
Fax +43 555 233 611 33
office@mitiska-waeger.com
www.mitiska-waeger.com

Produktinformation

Gira KNX System
Gira Facility Server
Gira Tastsensor 3
Schalterprogramm Gira E2

Bildergalerie

Mit einem außergewöhnlichen, offenen und schwungvollen Konzept entstand das Montforthaus wie eine organische Struktur mitten in der Altstadt.

Die vertikal gegliederte Natursteinfassade aus hellem Jurakalkstein gibt dem Baukörper eine noble Zurückhaltung.

Das Gebäudeinnere ist lichtdurchflutet und wirkt somit sehr leicht.


Fotos: Svenja Bockhop, Berlin

Herzstück des Kultur- und Kongresshauses ist der zehn Meter hohe Große Saal mit über 1.100 Sitzplätzen.

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok