die Funk-Wandsender für Gira eNet SMART HOME sind mit
dem Release 2.3 um eine 1-fach-Wippe erweitert worden, außerdem haben wir es
mit der Smart Living-Plattform Conrad Connect verknüpft. Unser Gira
Sicherheitssystem Alarm Connect bietet als umfassende Lösung viel mehr als
eine gewöhnliche Alarmanlage – für den Nutzer ein echter Mehrwert. Zudem
markiert die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) einen
historischen Schritt für den Bereich Smart Living. Und für das Gira
Notrufset gibt es ab sofort eine intelligente Verbindung zum Notrufgerät von
Telegärtner.
Die Themen im Überblick:
01 ____
Gira eNet SMART HOME Release 2.3 – Zielgenaue Bedienung und Anbindung an Conrad Connect.
02 ____
Viel mehr als eine gewöhnliche Alarmanlage – Gira Sicherheitssystem Alarm Connect.
03 ____
Historischer Schritt für Smart Living – Bundesförderung für effiziente Gebäude.
04 ____
Gira Notrufset mit intelligenter Verbindung zum Notrufgerät von Telegärtner.
01 ____ Gira eNet SMART HOME Release 2.3.
Zielgenaue Bedienung und Anbindung an Conrad Connect.
Gira eNet SMART HOME zur kabellosen Vernetzung und Steuerung der Haustechnik
ist ideal für die Renovierung oder zum Nachrüsten. Steuern lässt sich das
System mobil per App, Handsender oder Funk-Wandsender. Letztere hat Gira mit
dem Release 2.3 um eine 1-fach-Wippe erweitert, um für Nutzer eine noch
präzisere Bedienung sicherzustellen. Und Gira eNet SMART HOME ist jetzt mit
der Smart Living-Plattform Conrad Connect verknüpft. Damit lassen sich
internetbasierte Produkte und Systeme von über 100 Herstellern ins Gira eNet
SMART HOME einbinden.
Das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect schützt nicht nur vor Einbruch, es
deckt noch weitere Gefahren ab. So unterstützt es beispielsweise mit einem
Serviceruf die Sicherheit älterer Personen. Der Elektromeister kann seinen
Kunden damit ein umfassendes System anbieten, das neben der Alarmfunktion und
dem Schutz vor Einbruch zahlreiche weitere Sicherheitsbereiche für das
Gebäude und Bewohner umfasst. Für den Nutzer bedeutet das einen echten
Mehrwert, denn es bildet unterschiedliche Gefahrenpotenziale in seinem Zuhause
über nur ein Sicherheitssystem ab. Weil das Gira Sicherheitssystem zudem nach
DIN EN 50131 Grad 2 zertifiziert ist, kann es über die KfW gefördert werden
– was die Investitionskosten für Bauherren und Renovierer senkt.
Mit der „Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG) werden ab Januar
2021 erstmalig Digitalisierungsmaßnahmen förderfähig, die zur energetischen
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der Netzdienlichkeit
von technischen Anlagen beitragen. Für 2021 wird ein Fördervolumen von über
8 Milliarden Euro erwartet – davon profitiert nicht nur das Klima, sondern
auch die Smart-Living-Branche. Vom Bund übernommen werden bis zu 20 Prozent
der Kosten von Einzelmaßnahmen. Ein weiterer Vorteil: Das Spektrum der
förderfähigen Maßnahmen ist enorm breit!
Mit dem Telegärtner Notrufgerät NRT1XR ist es nicht nur möglich Notrufe in
anderen Räume oder Bereiche weiterzuleiten, sondern diese gezielt und sicher
an eine Servicezentrale zu übertragen. Das drahtgebundene Notrufgerät und
das ESM Notrufgerät können Sie direkt vorkonfektioniert auf das Gira
Notrufset bei der Telegärtner Elektronik GmbH bestellen.