Elektroplaner
Mai 2019
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,

alles neu macht der Mai – wir machen natürlich mit. Zum Beispiel mit unserer Wohnungsstation Video AP 7, denn diese exklusive Zutrittskontrolle ist ab sofort lieferbar. Ebenso wie der Gira System 3000 Bedienaufsatz 2fach und der Gira System 3000 Universal-LED Dimmeinsatz Komfort 2fach. Zum Download bereit steht ein Update für unseren Gira Control 19, mit dem bekannte Fehler beseitigt und neue Funktionen für das Gerät verfügbar sind. Im Center for Mobile Propulsion der RWTH Aachen treffen zwei extrem unterschiedliche Nutzungsformen aufeinander – auch architektonisch. G-Pulse wirft einen Blick in das Wohnglück-SMARTHAUS, das zukünftig flexibles Wohnen im smarten Tiny House erlaubt. Ganz auf Zukunft ausgerichtet ist der Gira Ausbildungstag 2019.
 
Die Themen im Mai:

• Wohnungsstation Video AP 7 – Jetzt lieferbar
• Jetzt ebenfalls lieferbar – Zwei weitere Produkte für das Gira System 3000
• Zum Download bereit – Gira Control 19 Update
• Gira Referenz – das Center for Mobile Propulsion
• Flexibel wohnen im smarten Tiny House – Wohnglück-SMARTHAUS Deutschland-Tour 2019
• Gira Ausbildungstag 2019 – Interessierte Schüler können reinschnuppern

Gira Wohnungsstation Video AP 7 lieferbar
Dank 2-Draht-Bus ideal zur Nachrüstung


 
Wohnkomfort und Sicherheit im puristischen Design – das vereint die neue Gira Wohnungsstation Video AP 7. Zur eleganten Optik passt das 7 Zoll (17,78 cm) messende Touchdisplay mit seiner homogenen Glasfront. Damit sieht man jetzt noch besser, wer klingelt. Auch bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ist das Kamerabild exzellent – so haben sowohl kleine als auch große Nutzer immer eine gute Sicht. Montieren lässt sich die Wohnungsstation auf der Wand, sie kann aber auch mit einem Standfuß platziert werden – im Wohnbereich oder am Arbeitsplatz in Praxen, Büros oder Kanzleien.

Der Montageaufwand ist gering und somit zeitsparend, die Inbetriebnahme erfolgt entweder mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) oder mittels klassischer Push-Button-Installation. Weil bei der Installation der klassische 2-Draht-Bus genutzt werden kann, eignet sich die Gira Wohnungsstation Video AP 7 auch sehr gut für die Nachrüstung. Denn es müssen keine zusätzlichen Kabel verlegt werden. Zur Auswahl stehen zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberfläche: Reinweiß glänzend mit weißem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas. Beide Varianten lassen sich stimmig in jede Wohn- oder Bürosituation integrieren – und zwar ab sofort. Denn die Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist ab sofort lieferbar.
 
 Mehr über die Gira Wohnungsstation Video AP 7
 Jetzt hier die Produktinformation bestellen oder downloaden
 Mehr über die Gira Wohnungsstation Video AP 7 im Online Katalog

Gira System 3000 Universal-LED Dimmeinsatz Komfort 2fach & Bedienaufsatz 2fach
Jetzt lieferbar!


 
Neu im System 3000: Der Gira System 3000 Bedienaufsatz 2fach und der Gira System 3000 Universal-LED Dimmeinsatz Komfort 2fach. Der Bedienaufsatz 2fach kann auf dem 2-kanaligen Dimmeinsatz und dem Nebenstelleneinsatz 3-Draht betrieben werden, um beide Dimmkanäle unabhängig voneinander zu bedienen. Der Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach ermöglicht das Schalten und Dimmen der üblichen Leuchtmittelarten inklusive LED-Lampen. Der Dimmeinsatz besitzt zwei unabhängige Ausgänge für zwei Leuchtengruppen, die auch in verschiedenen Betriebsarten gedimmt werden können.
 
 Mehr über die neuen Gira System 3000 Produkte
 Mehr zum Gira System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach im Online Katalog
 Mehr zum Gira System 3000 Bedienaufsatz 2fach in Online Katalog

Gira Control 19 Update
Jetzt downloaden!


 
Ganz neu ist unser Gira Control 19 zwar nicht, aber wir haben ihm ein neues Update verpasst. Dieses System-Update beseitigt bekannte Fehler und beinhaltet neue Funktionen für das Gerät. Möglich ist nun die Implementierung aktueller Microsoft-Updates und BIOS-Patches, außerdem die Optimierung des Update-und Wiederherstellungsprozesses. Beseitigt wurde die TKS-Verzögerung des ersten Rufsignals nach dem Neustart und vorbereitet wurde ein künftiges HomeServer / QuadClient Update. Außerdem haben unsere Partner jetzt die Möglichkeit, ihre bereits installierten Geräte auf die aktuell ausgelieferte Softwareversion 1.0.17 upzudaten. Die Größe der Downloaddatei beträgt ca. 7 GB, benötigt wird ein 16 GB USB-Stick. Das Update für den Gira Control 19 haben wir bereits in unserem Downloadbereich veröffentlicht.
 
 Hier das Gira Control 19 Update downloaden

Gira Referenz:
Das Center for Mobile Propulsion


 
Die Rheinisch-Westfälische Hochschule (RWTH) hat das Center for Mobile Propulsion (CMP) realisiert, ein Kompetenzzentrum zur Erforschung und Weiterentwicklung von Motorentechnik. Entworfen wurde der dreiteilige Gebäudekomplex vom Architekturbüro Lepel & Lepel in Köln. In diesem Neubau treffen – auch architektonisch – zwei extrem unterschiedliche Nutzungsformen aufeinander: Das Seminar- und Verwaltungsgebäude auf der einen und das Motorenprüfzentrum auf der anderen Seite. Beide Gebäude ergänzen sich funktional, bilden aber gestalterisch, formal und konstruktiv einen starken Kontrast. So wird das Zusammentreffen von Theorie und Praxis räumlich und gestalterisch in eine spannungsreiche Beziehung gesetzt. Dazu passend haben sich die Architekten für die Schalterserie Gira E2 entschieden, deren reduziertes Design, klare Formensprache und minimale Linienführung sich hervorragend ins architektonische Konzept einfügt.
 
 Jetzt die eingebauten Gira Produkte entdecken

G-Pulse: Flexibel wohnen im smarten Tiny House
Wohnglück-SMARTHAUS Deutschland-Tour 2019


 
Smartes Wohnen auf kleinstem Raum ist in, besonders in den Metropolregionen. Das Wohnglück-SMARTHAUS passt sich diesen Anforderungen an. G-Pulse hat sich für uns darin umgesehen: Das neue und modulare Architekturkonzept basiert auf einem Holzsystembau aus nachhaltigen Materialien, der seine Energie selbst erzeugt und das Leben darin mit smarter Technik unterstützt. Auf einer Grundfläche von nur 27 Quadratmetern vereint sind Wohn- und Schlafbereich, Badezimmer und Küche. Vom Dachflächenfenster über den Durchlauferhitzer bis hin zum Licht- und Soundsystem ist das Tiny House mit smarten Produkten und der zugehörigen Steuerungstechnik ausgestattet. Die integrierten Lösungen sind miteinander vernetzt, lassen sich zentral steuern und zeigen, wie smarte Technik mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz im eigenen Zuhause möglich macht. Darin integriert sind auch zahlreiche Produkte von Gira. So wird ein KNX System unter Einbindung von Gira X1 und Gira S1 gesteuert und vernetzt. Außerdem kommen die Türsprechanlage Gira System 106 und das Schalterprogramm Gira E2 zum Einsatz.
 
 Jetzt den ganzen Artikel bei G-Pulse lesen

Gira Ausbildungstag 2019
Interessierte Schüler können reinschnuppern


 
Ausbildung ist klar – aber welche soll es sein? Für Schulabgänger stellt sich jedes Jahr genau diese Frage. Die ideale Gelegenheit, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, bietet der jährliche Gira Ausbildungstag. In diesem Jahr findet er statt am 25. Mai 2019, von 10 bis 15 Uhr, am Stammsitz von Gira in der Dahlienstr. 12 in Radevormwald. Reinschnuppern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Wer sich interessiert, lernt das Unternehmen Gira bei einem Rundgang kennen, dabei stellen die Auszubildenden bei Gira detailliert die Aufgaben in ihren Berufsbildern vor. Anschaulicher und praktischer geht es nicht!
 
 Mehr zum Gira Ausbildungstag 2019

 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
Steffen Zimmermann
 
www.partner.gira.de
info@gira.de