Service
Newsroom

Altersgerecht umbauen - Hilfe durch moderne Gebäudetechnik

Wer älter wird, fühlt sich meist nicht mehr so sicher wie in jüngeren Jahren. Die moderne Gebäudetechnik hilft dabei, dieses Sicherheitsgefühl wieder zu stärken. Beispielsweise an der Haus- oder Wohnungstür. Wer freut sich nicht über den Besuch seiner Kinder und Enkel? Bei anderen „Gästen“ sollte man sich besser vorher vergewissern, wer vor der Tür steht, bevor man diese öffnet. Die Gira Türstation dient als Sprech- und Bedieneinheit für den Außenbereich. Die Variante mit Video besitzt eine Farbkamera. Wenn es dunkel wird, schaltet sie vom Tag- auf Nachtbetrieb um. Über eine zusätzliche Beleuchtung ist das Gesichtsfeld des Besuchers deutlich erkennbar. Wer es edler mag, wählt die Gira Türstation Edelstahl – die geschliffene Frontplatte aus hochwertigem Nirosta V2A Edelstahl wirkt nicht nur attraktiv und authentisch, sondern ist auch äußerst robust und damit besonders vandalensicher und witterungsbeständig.

Sehen wer vor der Tür steht – sogar vom Bett aus

Mit der Gira Wohnungsstation Video AP Plus für den Innenbereich lässt sich sehen, wer vor der Tür steht, wenn es klingelt. Und natürlich kann man mit dem Besucher sprechen und ihm – so gewollt – auch die Tür öffnen. Doch wer nicht herein soll, bleibt draußen. Überaus praktisch ist es, wenn die Wohnungsstation direkt neben dem Bett platziert wird – Bettlägerige können so kommunizieren, ohne aufstehen zu müssen. Wer es größer mag, entscheidet sich für das Gira VideoTerminal: Über ein hochauflösendes Farbdisplay mit 14,5 cm [5,7“] Bildschirmdiagonale liefert das Gerät ein hervorragendes Bild – selbst bei seitlichem Betrachtungswinkel. Bedient wird es sehr einfach über einen hinterleuchteten Knopf zum Drehen und Drücken sowie mit vier großen Funktionstasten.

Gira Sensotec LED

Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED sorgen für mehr Sicherheit im Dunkeln, gerade bei älteren Menschen: Die Hochfrequenzsensoren schalten automatisch das Licht ein, wenn sie Bewegungen erkennen. Während der Gira Sensotec die Raumbeleuchtung gedimmt anschaltet, verfügt der Gira Sensotec LED über eine integrierte LED-Orientierungsleuchte. Im Naherfassungsbereich kann zudem das Raumlicht zu 100 % nur mit einer Bewegung – also berührungslos – eingeschaltet werden. Beide Geräte integrieren die Hochfrequenztechnik erstmals in die Gira Schalterwelt.

Zeitschaltfunktionen für Jalousie und Steckdose

Im Alter lässt die Kraft oft nach, schwere Jalousien können da leicht zur Qual werden. Mit der Gira Elektronischen Jalousiesteuerung easy lassen sich Jalousien ganz automatisch herauf- und herabfahren. Sind die Uhrzeiten einprogrammiert, bewegen sich die Jalousien pünktlich von allein. Gespeichert werden können eine Auf- und eine Abfahrtszeit für werktags und für das Wochenende. Eine manuelle Bedienung und Abschaltung der Automatik ist selbstverständlich jederzeit möglich. Eine Zeitschaltfunktion bietet auch die Gira SCHUKO-Steckdose mit einem Zeitschalter. Damit garantiert nichts anbrennt versorgt diese praktische Kombination die Kaffeemaschine und andere Verbraucher, von denen eine Gefahr ausgehen kann, nur für eine bestimmte Zeit mit Strom und schaltet ihn danach ab. Dank des großen Drehreglers lässt sich die Zeitschaltuhr so einfach bedienen wie eine Eieruhr.

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen