Service
Newsroom

Hochsaison für Einbrecher - Mehr Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik

Im Fall der Fälle kommt es auf Sekunden an. Denn selbst Profis brechen einen Einbruchsversuch nach wenigen Sekunden ab, wenn sie auf Widerstand treffen. Der sollte in Haus und Wohnung also immer vorhanden sein – in Form von ausreichend gesicherten, einbruchshemmenden Türen und Fenstern. Doch Einbrecher kommen nicht zufällig „vorbei“, sondern observieren das Gebäude, zu dem sie sich illegal Zutritt verschaffen wollen, meist ausgiebig. Erst wenn sie sich sicher sind, dass ein Einbruch lohnend ist und dass sie ungestört vorgehen können, schlagen sie zu. Kein Wunder, dass die Urlaubszeit Einbrechern besonders verlockend erscheint.

Die moderne Gebäudetechnik von Gira kann solchen Fällen durchaus vorbeugen. Ist ein Gira HomeServer installiert – also das „Gehirn“, welches das elektronische „Nervensystem“ des Gebäudes steuert –, kann ganz einfach eine Anwesenheitssimulation erzeugt werden. Dazu zeichnet das Gerät das Nutzerverhalten im Haus über Tage oder Wochen auf und gibt es dann in der Urlauszeit realistisch wieder. So werden Jalousien morgens geöffnet und schließen sich am Abend zu unterschiedlichen Zeiten, Lichter werden ein- und ausgeschaltet, sogar der Fernseher läuft gelegentlich. Für Außenstehende entsteht so der Eindruck, dass sich die Bewohner durchgehend im Haus aufhalten – und Einbrecher sehen sich nach anderen Möglichkeiten um. Anders funktioniert der Gira Panikschalter: Wer nachts ein verdächtiges Geräusch hört, tippt kurz den Panikschalter an, der natürlich in Reichweite montiert ist. Sofort sind Haus und Garten in helles Licht getaucht – ein Trick, der ungebetene Besucher meist panikartig in die Flucht schlägt.

Doch ein KNX System schreckt nicht nur Einbrecher ab, sondern schützt die Bewohner auch wirksam vor Gefahren. So bietet der Gira HomeServer die Möglichkeit, mehrere Bereiche eines Hauses oder Grundstücks im Blick zu behalten. Über das KNX Netzwerk lassen sich beliebig viele Kameras direkt in die Gebäudesteuerung integrieren. Registriert ein Bewegungsmelder eine Aktivität, können die Kamerabilder aus dem entsprechenden Bereich automatisch aufgezeichnet und gespeichert werden. Auf Wunsch erhalten Bewohner eine direkte Benachrichtigung auf ihr Smartphone. Übrigens: Auch andere Gefahrenquellen lassen sich über den Gira HomeServer schnell und zuverlässig erkennen und ausschalten. Dazu gehören Rauch und Feuer, Unwetter und Sturm sowie technische Defekte im Haushalt.

Aber was hilft gegen Einbrecher, wenn kein KNX System verbaut wurde? Keine Panik! Gira bietet natürlich Funk basierte Lösungen an, die sich schnell nachrüsten lassen, ohne dass dafür die Wände aufgestemmt werden müssten. Und Einbrecher lassen sich oftmals schon von ganz einfachen Lösungen abschrecken: von den Gira Automatikschaltern beispielweise, dem Gira Wächter 70 oder dem Gira Tectiv 220°. Wer mehr erfahren will, geht am besten gleich zu seinem Elektromeister vor Ort. Bei ihm gibt es mehr Sicherheit rund um Haus und Wohnung – garantiert.

Mehr Sicherheit mit KNX

Weitere News

4.000 Tonnen Stahl verbaut, 240 Kilometer Kabel verlegt
Neuer Gira Standort eingeweiht

„Wichtiger Meilenstein für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit“
Interview mit Dirk Giersiepen

Neue Studie
Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich ein Smart Home

ArcDate 2016
Wieviel Trend verträgt modernes Bauen?

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Dirk Beyer über die Schulter geschaut

Gira KNX RF System
KNX Anlagen per Funk erweitern oder ergänzen: schnell und einfach

Gira für zu Hause
Die Broschüre für mehr Intelligenz in den eigenen vier Wänden

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Altersgerecht umbauen
Hilfe durch moderne Gebäudetechnik

Damit die Augen funkeln …
ClassiX Chrom

Hochsaison für Einbrecher
Mehr Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik

Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home
Sicherheit ist machbar!

Gira Dockingstation für das Gira Unterputz-Radio RDS
Musikgenuss ohne Limit

Studie zum Smart Home
Potenzial für Hersteller und Handwerk

Was macht eigentlich …?
Hans-Dieter Pfender über die Schulter geschaut

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Was für ein Glück: Endlich Ostern!
Wohnen macht glücklich

Wir haben was gegen Unglücke
Schon wieder: Freitag der 13te!

Jetzt bestellen oder downloaden:
Broschüre Gira Esprit Linoleum Multiplex

Ist Ihr Auto immer noch intelligenter als Ihr Haus?
Das muss nicht sein ...

Mehr Energieeffizienz durch das intelligente Haus
Energiesparverordnung (EnEV)

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok