Service
Elektro-Handwerk

Rauchmelder

30. Apr 2018

Die Satire-Plattform "Der Postillion" berichtet
Neu entwickelter Rauchmelder mit Schlummerfunktion

Okay – wir wissen, dass Der Postillion eine satirische Plattform ist. Die alles und jeden durch den Kakao zieht. Die über einen Mann berichtet, der sich mit seinem Wattestäbchen im Ohr versehentlich auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Oder die den wissenschaftlichen Nachweis erbringt, dass Rom doch nur an einem einzigen Tag erbaut wurde, und zwar am Dienstag, dem 21. April 753 v. Chr.

Okay – wir wissen, dass Satire alles darf. Oder so ziemlich alles. Und wir wissen, dass Kritik an Satire etwa so doof ist, wie einen Witz zu erklären. Denn dabei ist einer immer der Trottel. Und meistens ist es nicht der Witz.

Und trotzdem … Vielleicht liegt es ja an unserer Betriebsblindheit. Weil wir uns schon so lange mit dem Thema beschäftigen. Oder weil wir uns einfach Sorgen machen. Wie dem auch sei: Dass Der Postillion jüngst über einen neu entwickelten Rauchwarnmelder mit Schlummerfunktion berichtet hat, fanden wir ehrlich gesagt - ja, sorry - nicht ganz so witzig. Eher makaber. Zumindest mal ist uns das Lachen im Hals steckengeblieben. Etwas Ähnliches passiert übrigens, wenn man erstickt. Zum Beispiel bei einem Wohnungsbrand.

Und genau darum geht es: Was Der Postillion satirisch beschreibt – "endlich kann man sich noch einmal im Bett umdrehen, wenn es brennt" – bedeutet im wirklich wahren Leben den sicheren Tod. Denn bei Haus- und Wohnungsbränden verbrennen die allermeisten Opfer gar nicht, sondern sie ersticken. An den Rauchgaspartikeln. Und zwar nicht erst nach Minuten, sondern bereits nach wenigen Atemzügen.

Wer, wie vom Postillion mit scheinbarem Ernst angepriesen, seinen "Rauchmelder im Brandfall ganz einfach per Knopfdruck für jeweils zehn Minuten zum Schweigen" bringt, schlummert tatsächlich weiter – allerdings bis in alle Ewigkeit. Wir empfehlen daher, ganz humorlos und satirefrei, einen zuverlässig funktionierenden Rauchmelder in Haus und Wohnung zu installieren, am besten gleich mehrere, um mehrfache Sicherheit zu haben. Dann kann man abends beruhigt im Bett noch schmökern. Zum Beispiel den Postillion – weil der ist, wenn es nicht gerade um Rauchmelder geht, wirklich gut, witzig und satirisch.

Hier geht es zum Satirebericht über den Rauchmelder mit Schlummerfunktion auf der Online-Plattform "Der Postillion"

22. Apr 2018

Digitale Unterstützung in der Pflege
Studie belegt Zustimmung

Schon heute sind über drei Millionen Menschen pflegebedürftig. Allein in Deutschland – Tendenz steigend. Fest steht, dass sich der Bedarf für die Versorgung Pflegebedürftiger weiter erhöhen wird. Dem steht entgegen, dass die Zahl derjenigen, die privat oder beruflich pflegen können oder wollen, rückläufig ist. Ein Ausweg aus diesem Dilemma kann die vermehrte Nutzung von digitalen Technologien sein.

Realisieren lassen sich solche Lösungen auch mit intelligent vernetzter Gebäudetechnik – für die Bereiche Wohnkomfort und Sicherheit, beispielsweise durch Automatikfunktionen (Licht- und Jalousiesteuerung) und Alarmfunktionen (Rauchwarn- und Bewegungsmelder). Sie bieten Pflegebedürftigen die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen.

Der Erfolg entsprechender digitaler Anwendungen hängt jedoch entscheidend davon ab, wie hoch die Akzeptanz dieser Techniken bei den Nutzern ist. Darum hat das "Zentrum für Qualität in der Pflege" (ZQP) in einer repräsentativen Befragung mit 1.000 Teilnehmern untersucht, wie sie digitale Anwendungen in der Pflege einschätzen.

Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten sieht den Einsatz digitaler Pflege-Technik generell positiv. Knapp zwei Drittel erkennen darin eher Chancen, bei einem Viertel überwiegen dagegen die Bedenken. Der Einsatz technischer Anwendungen in der Wohnumgebung – das sogenannte Ambient Assisted Living (AAL) – findet dagegen eine überdurchschnittlich hohe Befürwortung (74 %). Die höchste Zustimmung (93 %) erhielten Rauchmelder mit integrierter Herdabschaltung.

Doch es werden auch Bedenken geäußert, wenn es um die digital unterstützte Pflege geht. So stimmen 43 % "voll und ganz" und weitere 32 % "eher" der Aussage zu, dass sie Bedenken bezüglich des Umgangs mit persönlichen Daten haben. 54 % sorgen sich, dass die eingesetzte Technik nicht verlässlich ist.

Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, kann das nachvollziehen: "Datensicherheit ist natürlich eine zentrale Anforderung. Für die breite Akzeptanz digitaler Lösungen ist am Ende entscheidend, dass diese praktikabel und sicher sind." Das klingt uns vertraut – exakt diese Einschätzung gilt generell für Smart Home-Anwendungen. Für das intelligente Haus trifft aber leider auch zu, was Ralf Suhr für die Pflege sieht: "Technologische Potenziale, die zur Unterstützung und sogar Verbesserung des Pflege- und Versorgungsprozesses vorhanden sind, werden oft verkannt – in manchen Debatten auch irrationale Ängste dazu geschürt."

Bleibt hinzuzufügen, dass Gira nicht nur zahlreiche Produkte und Lösungen für die intelligente Gebäudesteuerung im Portfolio hat, sondern mit dem Gira Rufsystem 834, dem Gira Rufsystem 834 Plus, dem Gira Notrufset und dem Gira Notrufset Funk verschiedene Notrufsysteme anbietet, die einen Hilferuf innerhalb von bzw. aus Wohnungen heraus ermöglichen.

Hier geht es zur Studie im Auftrag des Zentrums für Qualität in der Pflege

4. Nov 2016

Rauchwarnmelder werden Pflicht
Aufklärung ist trotzdem nötig

Rauchwarnmelder sind Lebensretter – das weiß die Feuerwehr und das weiß auch jeder Elektromeister. Aber das wissen leider noch längst nicht alle, wie die Westfälischen Nachrichten jüngst in einer Umfrage herausgefunden haben. Für den Elektromeister bedeutet das: Es besteht noch ein enormer Beratungsbedarf!

Mehr

28. Sep 2015

Garantierte Qualität
Gira Rauchwarnmelder mit Q-Label

Das Q-Label ist ein neues Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder. Es garantiert Geräte mit hoher Langlebigkeit, weniger Fehlalarmen, hoher Stabilität – etwa gegen äußere Einflüsse – und mit fest eingebauten Batterien, die mindestens 10 Jahre funktionieren müssen. Selbstverständlich bietet Gira den Rauchwarnmelder Basic und den Rauchmelder Dual auch in der Q-Version an.

Mehr

13. Feb 2015

Freitag, der 13. Februar
Heute ist bundesweiter Rauchmeldertag

Heute ist bundesweiter Rauchmeldertag, der erste von drei in diesem Jahr. Den Rauchmeldertag gibt es seit 2006 unter dem Motto: „Freitag der 13. könnte Ihr Glückstag sein“. Derzeit gilt in 13 Bundesländern Rauchmelderpflicht. Berlin, Brandenburg und Sachsen haben die Einführung einer Rauchmelderpflicht angekündigt. „Die Rauchmelderpflicht besteht nicht nur für vermietete Objekte, sondern auch für selbst genutztes Wohneigentum. Viele Eigentümer wissen dies nicht“, erklärt Christian Rudolph, Vorstand beim Forum Brandprävention e.V. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stirbt in Deutschland durchschnittlich jeden Tag ein Mensch an den Folgen eines Brandes. 95 Prozent davon ersticken an giftigen Rauchgasen. „Rauchmelder hätten ihr Leben retten können“, ergänzt Rudolph und empfiehlt auch Eigentümern in Bundesländern ohne Einbaupflicht, Rauchmelder zu installieren.

Mehr

13. Jun 2014

13. Juni ist Rauchmeldertag
Installation und Wartung von Rauchwarnmelder steht im Fokus

Rauchwarnmelder sind Lebensretter – das weiß die Feuerwehr und das weiß auch jeder Elektromeister. Aber das wissen leider noch längst nicht alle. Denn es gibt immer noch viel zu wenige Geräte in deutschen Haushalten – obwohl in fast allen Bundesländern deren Einsatz in Neubauten gesetzlich vorgeschrieben ist. Deshalb gibt es den bundesweiten Rauchmeldertag, in diesem Jahr fällt er auf Freitag, den 13. Juni. Er soll die lebenswichtige Bedeutung von Rauchwarnmeldern wieder ins Bewusstsein rücken. Was viele nicht wissen: Zimmer- und Wohnungsbrände sind heimtückisch, sehr oft werden die Bewohner im Schlaf überrascht. Und wirklich gefährlich sind weniger die Flammen, sondern giftige Dämpfe. Um an ihnen zu ersticken, reichen nur wenige Atemzüge. Rauchwarnmelder, wie Gira sie anbietet, warnen mit dem doppelten Messverfahren zuverlässig vor diesen Gefahren. Erfahren Sie mehr über Gira Rauchwarnmelder, die Rauchmelderpflicht, Installationshinweise und Bezugsquellen.
Mehr

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

ARCHITECT@WORK, München
06.11-07.11.19

Heim+Handwerk, München
27.11-01.12.19

Karrieretag Familienunternehmen, Radevormwald
28.11-29.11.19

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Elektro-Handwerk

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok