Service
Elektro-Handwerk

Dimmen

12. Jun 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (15)
Dimmen mit dem Gira System 3000

Ausreichende Beleuchtung ist für Senioren von großer Bedeutung, weil die Sehkraft im Alter meist nachlässt. Das richtige Licht ist deshalb nicht nur komfortabel, sondern ein nicht unbeträchtlicher Sicherheitsfaktor, schon weil es dabei helfen kann, Stürze zu vermeiden. Zu grelles Licht dagegen hat einen ähnlichen Effekt: Es wirkt störend und kann, wenn es blendet, zu Unfällen beitragen. Licht dimmen zu können ist im Bereich des Gesundheitswesens deshalb ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Mit unserem neuen Gira System 3000 bieten wir zwei Universaldimmer an, mit denen sich Licht bequem in seiner Helligkeit regeln und den individuellen Bedürfnissen anpassen lässt. Das gilt auch für LED, die mittlerweile ja auch im Wohnbereich zum Standard geworden sind. In der Regel gibt es dabei ein großes Problem: Jeder LED-Lampentyp benötigt einen speziellen Dimmer. Unser Gira System 3000 Universaldimmer dagegen denkt mit und misst sich automatisch auf die Last ein. Der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard und der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort ersetzen 8 herkömmliche Dimmeinsätze. Zum Sortiment gehört außerdem der Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht für LED Dimmer.

Doch das Gira System 3000 bietet mehr Lichtfunktionen als nur Dimmen. Die Bewegungsmelderaufsätze 1,10 m Standard und 2,20 m Komfort Bluetooth sowie der Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth erfassen Bewegungen im Raum und schalten das Licht automatisch an und nach einer definierten Zeitspanne wieder ab – zuverlässig und absolut sicher.

Bluetooth erlaubt neben der manuellen oder automatischen Steuerung von Funktionen auch die Programmierung und Bedienung über die Gira Bluetooth App: mit dem Smartphone oder Tablet bequem vom Sofa aus, ohne spezielle Programmiertools oder ein Netzwerk. Das ist für den Elektromeister einfach ideal, aber auch für Nutzer, die Wohnkomfort schätzen.

Mehr zum Gira System 3000

14. Mai 2017

Gira Kompensationsmodul LED
Dimmen ohne Flackern und Nachleuchten

Neuerungen müssen nicht immer gleich die Welt verändern. Oft reicht es aus, wenn sie einfach praktisch sind. So wie das Gira Kompensationsmodul LED. Das dimmt – in Verbindung mit Gira Universal- oder Gira Tronic-Dimmern – HV-LED-Lampen ohne Flackern und Nachleuchten. Und beseitigt damit ein Problem: HV-LED-Lampen, die zweifellos viele Vorteile haben, beispielsweise sparen sie Strom, machen oft Schwierigkeiten. Denn die Elektronik, die in den HV-LED-Lampen verbaut wird, unterscheidet sich je nach Hersteller. Deshalb ist ein problemloses Zusammenspiel zwischen Dimmer und HV-LED-Lampe nicht immer möglich. Die Folge: Das Licht flackert. Und nach dem Ausschalten leuchtet die Lampe oftmals nach. Das neue Gira Kompensationsmodul LED gleicht diese Schwächen aus – und sorgt für eine Dimmqualität, wie man sie von konventionellen Lampen gewohnt ist. Das Gira Kompensationsmodul LED kann in die Leuchte oder in die Gerätedose eingebaut werden und ist jetzt lieferbar.

10. Okt 2016

Lichtstimmungen einfach schalten und dimmen
ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira

Mit dem ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira lassen sich Smart-Lighting-Systeme auf Basis von ZigBee® Light Link – etwaPhilips Hue – einfach und bequem steuern. Dazu gehören das Dimmen und Schalten von Einzelleuchten und Leuchtengruppen ebenso wie der Aufruf von ganzen Lichtszenen. Außerdem die Bildung von Leuchtengruppen, die Steuerung von Lichtfarbe und Farbtemperatur sowie die Szenenprogrammierung. Das Schöne daran: All das ist jetzt möglich auch ohne herstellerspezifische Gateways oder Bridges.

Mehr

16. Feb 2016

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz
Schonendes und flackerfreies Dimmen

Es ist fast schon eine Binsenwahrheit: Licht übt einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmungen und Gefühle aus. Umgekehrt heißt das aber auch: „richtiges“ Licht ist wichtig. Das gilt genauso, wenn es ums Dimmen von Licht geht. Der erfahrene Elektromeister sieht hier ein Marktpotenzial, das er sich durch Beratungsleistung erschließen kann. Wir bieten ihm deshalb ein großes Sortiment an Bediengeräten, Aktoren, Trafos und anderen Produkten speziell zum Dimmen – unter anderem den Gira Uni-LED-Dimmeinsatz aus dem Gira System 2000. Er garantiert ein schonendes und flackerfreies Dimmen, wobei sich das Gerät automatisch auf alle gängigen Leuchtmittelarten einmisst.

Mehr

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Elektro-Handwerk

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen