Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Projekt Assistent (GPA)

zurück

ZIP, 1.124.002 Kb

Version: 5.1.0.8566

Datum: 25.04.2024

Download

Sprachvarianten

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10 mit x86/x64 Architekturen (Intel / AMD)
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB

Unterstützte Firmware-Versionen

Mit dem GPA v5.0.1 können die folgenden Geräte-Firmware-Versionen projektiert und in Betrieb genommen werden:

  • Gira One Server v1.0.1265
  • Gira X1 v2.8.858
  • Gira L1 v2.5.149
  • Gira G1 v3.5.60
  • Gira TKS-IP-Datenschnittstelle v1.1.41
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect v2.0.246
  • Gira S1 v.1.58 für Geräteversion I00 und I01
  • Gira S1 v6.1.105 für Geräteversion ab I02

Bitte achten Sie darauf, immer die zur GPA Version passenden Geräte Firmware-Versionen im Projekt zu verwenden.

Was ist neu in GPA v5.0.1

  • Die Bezeichnung "Projektpasswort" wurde in "Anlagenschlüssel" geändert, um Irritationen zu vermeiden und den Zweck des "Schlüssels" besser zu beschreiben. Die Online-Hilfe wurde zu diesem Thema ebenfalls angepasst.
  • Gira X1: Zukünftige Gira X1-Geräte besitzen zur Identifikation einen "Gira Device Key". Dieser kann in der Eigenschaftenleiste des Gira X1 komfortabel über ein Smartphone oder Barcode-Scanner eingegeben werden. Das Feld "Gira Device Key" akzeptiert ebenfalls das "Initial Device Password". Hinweis: Der "Gira Device Key" bzw. das "Initial Device Password" wird nach der ersten Inbetriebnahmen durch den Anlagenschlüssel ersetzt.
  • Gira QR Scan App: Man kann die Kamera des Smartphone auswählen, welche für den Scanvorgang verwendet werden soll.

Behobene Fehler im GPA v5.0.1

  • Gira X1 und Gira L1: Das projektübergreifende Kopieren von Logikblättern erzeugt eine Fehlermeldung in GPA 5.0 und kann dort nicht verwendet werden.
  • Gira X1 in Verbindung mit Gira S1: Lädt man im GPA 5.0 ein Gira X1 Projekt vom Gerät, öffnet dieses Projekt und möchte anschließend eine Fernverbindung über den Gira S1  aufbauen, so schlägt dieser Verbindungsaufbau fehl.
  • Gira One: Übersetzungsfehler in der niederländischen Sprachvariante behoben.
  • Gira One in Verbindung mit der Gira Smart Home App: Die Aktionstexte auf den Visualisierungsfunktionen (wie z.B. "Einschalten", "Ausschalten") werden bei GPA 5.0-Projekten immer in Deutscher Sprache angezeigt.
  • Gira Alarm Connect: Der GPA 5.0 erzeugt eine Fehlermeldung, sobald eine Gira Alarm Connect Zentrale mit einem Rauchwarnmelder oder Funk Handsender in Betrieb genommen wird.
  • Sicherheitslücke geschlossen (CVE-2018-1285). Der GPA Service verwendet ab GPA 5.0.1 die Datei log4net.dll in der Version 2.0.12.
  • Gira QR Scan App:
  • Mit Samsung Galaxy S10 ist das Scannen nicht möglich:
    Mit einem Galaxy S10 SM-G973F/DS und Android 12 ist das Kamerabild sehr verschwommen und kann nicht gescannt werden.
  • Keine Fokussierung bei Samsung S21:
    Die QR Code Scan App fokussiert mit Samsung S21 5G und Android 13 nicht richtig.

Was ist neu in GPA V5.0

  • Projektierung und Inbetriebnahme von Gira One. Gira One ist das neue, auf KNX Secure basierte Smart Home System von Gira. Es besteht aus Aktoren, Tastern und dem Gira One Server, die allesamt mit Hilfe des GPA in Betrieb genommen werden. Im GPA integrierte Lernvideos und ein Schritt-für-Schritt-Modus führen durch den gesamten Inbetriebnahmeprozess von Gira One. Sie ermöglichen die vollständige Einrichtung des Systems – ohne zeitaufwändige Schulungen oder Weiterbildungen. Eine individuelle Endkundendokumentation wird vom GPA automatisch generiert und vereinfacht die Übergabe an Ihre Kunden. Weitreichende Änderungen sind per Gira Smart Home App durch Ihren Kunden oder sicher aus der Ferne mit dem GPA möglich.
  • Neue Datenbankstruktur für die GPA-Projekte, um die Reaktionszeiten im GPA zu beschleunigen. Bei der neuen Struktur hat jedes GPA-Projekt seine eigene Datenbank. Das führt dazu, dass Sie zunächst keine bereits mit älteren
    GPA-Versionen erstellen Projekte im GPA 5 sehen. Um bestehende Projekte weiter mit GPA 5 bearbeiten zu können, müssen Sie diese in der Vorgängerversion des GPAs exportieren und mit GPA 5 importieren. Alternativ
    dazu können Sie über den Dialog "Geräte im Netzwerk" (ehemals "Wartung und Update") das Projekt aus dem Gerät direkt auslesen.
  • Umbenennung des Dialoges "Wartung und Update" in "Geräte im Netzwerk". Bitte achten Sie darauf, dass Sie Geräteupdates für ein bereits projektiertes Gerät immer im zugehörigen GPA-Projekt durchführen und nicht über "Geräte im Netzwerk". Es ist wichtig, dass das GPA-Projekt selber ebenfalls upgedatet wird und anschließend eine Inbetriebnahme durchgeführt werden muss. Nur so kann das Update fehlerfrei genutzt werden.
  • Jedes neue GPA-Projekt wird durch das neue Projekt-Passwort geschützt. Das Projekt-Passwort dient zudem als Geräte-Passwort, so dass Sie pro Projekt nur noch ein Passwort verwalten müssen, ganz gleich wie viele Geräte Sie im Projekt haben. Das Projekt-Passwort wird automatisch nach der ersten Inbetriebnahme (bei dem Sie noch das "Initial Device Password" pro Gerät eingeben müssen) gesetzt. Bei jeder nachfolgenden Inbetriebnahme schließt der GPA die Geräte automatisch auf, so dass Sie dies nicht mehr mühsam für jedes Gerät einzeln durchführen müssen.
    Möchten Sie diese Funktion auch bei älteren GPA Projekten nutzen, können Sie diese Funktion in den „Projekteinstellungen -> Projektpasswort“ aktivieren.
  • Beim Anlegen eines neuen Projektes fragt der GPA, welches Gira System Sie in Betrieb nehmen möchten. Es werden alle Editoren für das ausgewählte System freigeschaltet. Um das System zu erweitern (z.B. Gira X1 um Türkommunikation) öffnen Sie den Projektumfang, der sich ab GPA v5.0 in den Projekteinstellungen befindet.
  • Die Projekteinstellungen sind ab GPA v5.0 in der namensgleichen Kachel zu finden.
  • Die Breadcrumb-Navigation wird ab GPA v5.0 nicht mehr angeboten und durch die Schaltfläche „Navigation“ ersetzt. Über „Navigation“ können Sie schnell die einzelnen Editoren aufrufen. Der erste Eintrag ist dynamisch und ermöglicht immer den Rücksprung auf die nächsthöhere Editor-Ebene. Die restlichen Einträge entsprechen die der einzelnen Editor-
    Kacheln und sind fest vorgegeben. Zudem ermöglicht die neue „Pfeil nach oben“-Schaltfläche innerhalb der Gebäudestruktur eine schnelle und einfache Möglichkeit eine Ebene höher zu navigieren.
  • Vereinfachung der Vergabe von Benutzer-Passwörtern, die für das Einloggen in der Gira Smart Home App und auf der Gerätewebseite benötigt werden. Zudem kann optional eine Passworterinnerung z.B. in Form einer Frage hinzugefügt werden.

Behobene Fehler im GPA v5.0

  • Gira X1/L1, TKS-IP-Datenschnittstelle, Gira Alarm Connect: Wurde die Funktion "Neues Projekt anlegen, basierend auf dieser Vorlage" verwendet, um ein neues Projekt zu erzeugen, blieben die Fernzugriffsdaten der Vorlage in
    dem neu erzeugten Projekt erhalten.
  • Gira X1: Beim Anlegen, anschließenden Löschen und wieder Anlegen des selben Benutzers konnte es zur Fehlermeldung "Integritätsprüfung fehlgeschlagen" oder "Failed to find User" kommen und das Projekt ließ sich nicht mehr auf den Gira X1 übertragen.
  • Gira X1: Wurden an einer Funktion, die ebenfalls durch eine Zeitschaltuhr (eingestellt in der Gira Smart Home App) gesteuert wird, die Datenpunktzuweisung geändert, so konnte es vorkommen, dass die nicht mehr zugewiesenen
    Datenpunkte weiterhin durch die Zeitschaltuhr geschaltet wurden.
  • Gira X1: Farbige Symbole, die in der Gira Smart Home App ausgewählt wurden, konnten im GPA nicht dargestellt werden.
  • Gira X1, TKS-IP-Datenschnittstelle: Wurde in einem Gira X1-Projekt eine TKSIP-Datenschnittstelle hinzugefügt und anschließend wieder gelöscht konnte es während der Inbetriebnahme zur Fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" kommen.
  • TKS-IP-Datenschnittstelle: Das Auslesen eines Projektes aus der Ferne über den Gira S1 schlug fehl.
  • Gira L1: Hilfelink bei der Zufallszeit der Zeitschaltuhren korrigiert.

Bekannte Fehler im GPA v5.0

  • In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der „Mit Smartphone scannen“-Dialog keinen Inhalt anzeigt. Überprüfen Sie bitte, ob es eine neuere Version des Grafiktreibers Ihres PC/Notbook gibt und verwenden Sie diesen. Aktuell sind Probleme mit folgenden Treibern bekannt: Intel UHD Graphics kleiner Version 31.0.101.3790 mit einem Intel Core-Prozessoren der 12. Generation.
  • Das projektübergreifende Kopieren von Logikblättern erzeugt eine Fehlermeldung und kann leider nicht in GPA 5.0 verwendet werden.
  • Bei Verwendung des Firefox-Browsers funktioniert das Einfügen des Login-Passwortes auf der Gerätewebseite über Strg+V nicht. Geben Sie das Passwort über die Tastatur ein oder verwenden Sie einen alternativen Browser z.B. Chrome.
  • Wenn Sie bei einem Gira One-Projekt die Szenenvorauswahl verwenden, dann werden in der Gira Smart Home App die automatisch generierten Texte für die Szenenvariante auf Deutsch angezeigt, unabhängig welche GPA-Sprache bei der Projekterstellung eingestellt war. Diese Texte können Sie in der Gira Smart Home App manuell anpassen.
  • Gira QR Scan App
    • Bei iPhone 12 (iOS 16.1.2), iPhone 13 (iOS 16.3) und iPhone 14 (iOS 16.1.2) wird der Ausschnitt im Display nicht korrekt dargestellt, wodurch der Scanvorgang fehlgeleitet werden kann.

Hilfestellungen

OpenVPN und DHCP

Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.

Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten

Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.

Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload

Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.

Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event

Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

Variable-Datenpunkte in der Simulation

Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation. Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.

Firmware-Datei kann nicht hinzugefügt werden

Wenn beim Hinzufügen einer Firmware-Datei der Fehler erscheint, dass es sich nicht um eine gültige Firmware-Datei handelt, kann dies mehrere Gründe haben und wie folgt behoben werden:

  • Es handelt sich nicht um eine offizielle Firmware-Datei oder die Datei wurde unvollständig oder fehlerhaft heruntergeladen: Laden Sie die Firmware-Datei in diesem Fall erneut von https://download.gira.de herunter.
  • Es sind nicht alle benötigten Windows-Updates installiert. Installieren Sie in diesem Fall dieses Update manuell: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462