Service
Architekten

Videos

26. Sep 2016

Modern, intelligent und energieeffizient
Das Video zu dem etwas anderen Holzhaus

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn man die Bilder überdies zum Laufen bringt, wird ein Film draus. Und der sagt noch mehr als tausend Bilder. Haben wir uns auch gedacht und ein Video gedreht zu einem mal etwas anderen Holzhaus. An ihm lässt sich zeigen, wie sich heute modern und ansprechend auf kleinem Grundstück bauen lässt. Mit hohem Wohnkomfort und viel Sicherheit, mit einem cleveren Energiemanagement und natürlich mit einem Gira KNX System. Praktisch, dass die Bauherrin die Architektin ist, eine Menge von moderner Gebäudetechnik versteht und deren Vorteile auch noch anschaulich erläutern kann. Aber was machen wir hier unnötig viele Worte – einfach selber reinschauen ins Video! Denn das sagt bekanntlich mehr als …
Hier geht es zum Video

29. Apr 2015

Hotel- und Freizeitanlage Große Ledder
Gebäudetechnik im Film

Schöne Bilder sind ja schön und gut, schöne Bewegtbilder aber sind noch besser. Vor allem, wenn es um tolle Referenzen geht. Wie beispielsweise die Seminar- und Freizeithotelanlage Große Ledder, die von der Bayer Gastronomie betrieben wird – mitten im idyllischen Bergischen Land. Auf einem etwa 50 h großen Waldgebiet verteilen sich 11 individuell gestaltete Häuser, einige von ihnen wurden bereits im 18. Jahrhundert errichtet. Seit 2008 werden die Gebäude schrittweise auf ein 3-Sterne-Plus modernisiert und dabei intelligent ausgestattet. Eine kompetente Beratung rund um das Thema Gebäudeautomation erhielten die Betreiber der Großen Ledder durch Elektromeister Thomas Hering. Zur Programmierung und Detailplanung hat er den System-Integrator Willian Vent hinzugezogen. Gemeinsam haben sie über KNX die einzelnen Komponenten und Gewerke miteinander verknüpft. Aber schaut selbst!

Übrigens: Für ihre Arbeit in der Großen Ledder wurden Thomas Hering und Willian Vent gemeinsam mit dem ersten Gira System-Integratoren AWARD 2014 ausgezeichnet, und zwar in der Kategorie „öffentlicher und gewerblicher Bau“. Nochmals herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus!

Mehr

9. Feb 2014

Fernsehbeitrag „Ratgeber Haus+Garten“, ARD 09.02.2014
Wie aus einem Eigenheim ein Smart Home wird

Das „Smart Home“ ist in aller Munde. Doch was darunter zu verstehen ist, darüber gehen die Meinungen oft auseinander. Wer sich ein anschauliches Bild machen will, was das intelligente Haus leisten kann, wie es funktioniert und was überhaupt dazugehört, der ist gut beraten, einmal genau hinzusehen. In dem Fernsehbeitrag „Das automatische Haus“ werden zwei Beispiele vorgestellt, beide übrigens realisiert vom Gira System-Integrator Dirk Beyer aus Neumünster. Dabei geht es nicht um abgedrehte Zukunftsvisionen, sondern um reale Wohngebäude, in denen unterschiedliche Ansprüche der Bewohner mittels intelligenter Haustechnik umgesetzt wurden – Komfort in dem einen, Sicherheit sowie Wirtschaftlichkeit durch Energieeffizienz in dem anderen. Wer diesen Beitrag gesehen, hat sich eine gute Basis geschaffen, um beim „Smart Home“ künftig mitzureden. Übrigens: Alle Elektromeister, die ihren Kunden schon immer mal eine anschauliche Einführung in die Thematik geben wollten, brauchen sich nicht länger den Kopf zerbrechen: einfach den Film abrufen und vorspielen!
Mehr

27. Jan 2014

Gira Revox Studio Partner Frankfurt am Main
HiFi Profis und Liebhaber modernen Home-Entertainments

Seit über 30 Jahren sind die HiFi-Profis im Rhein-Main-Gebiet bekannte Spezialisten für TV, HiFi- und Heimkino. 2013 entstand – direkt an der Frankfurter Zeil – Deutschlands größtes Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik. Mitten drin: der neu gestaltete Showroom des Gira Revox Studio Partners – genau das Richtige für Liebhaber intelligenter Gebäudetechnik und modernen Home-Entertainments. Der 150 m2 große Showroom präsentiert Gebäudetechnik und Unterhaltungselektronik vom Feinsten, eingebettet in einen wohnlichen Kontext. „Das kommt bei unseren Kunden sehr gut an“, freut sich Geschäftsführer Ernst Schmid, „denn was inzwischen mit vernetzter Haustechnik und Multiroom Systemen alles möglich ist, lässt sich nicht mehr nur beschreiben und erklären – das muss man live erleben und ausprobieren!“
Video ansehen

13. Mär 2013

Gira mit Axia Award ausgezeichnet

Mit dem Axia-Award zeichnet das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte jährlich mittelständische Unternehmen aus, die sich auf Grund herausragender Leistungen nachhaltig erfolgreich am Markt behaupten. In diesem Jahr wurde der Axia-Award unter dem Motto „Wachstumsmotor Mittelstand – Wege zum Erfolg“ verliehen. Prämiert wurden Mittelständler, die über ein Wachstum durch Internationalisierung, Mergers & Aquisitions sowie Branding verfügen.

Mehr

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Architekten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen