Service
Architekten

Sicherheit

24. Dez 2019

Weihnachten intelligent steuern
Smart Home-Technik macht's möglich

Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen – was in keinem akustischen Weihnachtsrepertoire fehlen darf, treibt der Feuerwehr so mache Schweißperle auf die Stirn. Denn was eigentlich festlich, lieb und mild glänzen soll, hat schon so manches Heim in einen Haufen Asche verwandelt, der im Dunkeln nur noch glimmt. Zur Weihnachtszeit brennt's deutlich öfter als sonst – die Feuerwehr kann ein Lied davon singen.

Doch es geht auch anders und vor allem sicherer. Elektrische Kerzen mögen weniger stimmungsvoll sein, doch sie neigen nicht dazu, die weihnachtliche Wohnstatt abzufackeln. Zumal es heute ja nicht mehr nur die Einheitsbeleuchtung gibt, sondern LED-Lichterketten in jeder Dimension und Geschmacksrichtung. Die zudem den Vorteil haben, deutlich weniger Strom zu fressen als einst Omas erstes Leuchtendisaster. Und auch sicherer sind. Denn hochwertige LEDs werden weder zu heiß noch brennen sie durch – für den Weihnachtsbaum schlicht optimal.

Wer der glückliche Besitzer eines Smart Homes mit einem KNX-System ist, kann sich eine Weihnachtsbeleuchtung programmieren lassen, die sich alle Jahre wieder aktivieren lässt. Der Gira HomeServer steuert diese Beleuchtung zeitabhängig oder in Abstimmung mit einem Dämmerungssensor. Soll die Leucht-Deko im Garten installiert werden, sind die Gira Energiesäulen genau das richtige Produkt dafür. Und nachts schaltet sie sich automatisch ab – da sieht sie ohnehin niemand mehr. Natürlich sind auch Steuerungen per Funk möglich, Gira bietet hierzu das System eNet SMART HOME an.

Entscheidend bei allen Smart Home-Techniken ist ein Plus an Komfort und Sicherheit. Damit zu Weihnachten der Baum leuchtet und nicht die Bude brennt. Und falls je doch, sind Rauchwarnmelder Lebensretter. Selbstverständlich bieten wir Rauchwarnmelder an, und zwar mit dem Q-Label, dem Qualitätszeichen für hochwertige Produkte. Als Einzellösungen, aber auch vernetzt und eingebunden in das Gira KNX-System.

Und wer Weihnachten gar nicht Zuhause ist, sondern lieber durch den Tiefschnee kurvt? Kann sich auf das neue Gira Sicherheitssystem Alarm Connect verlassen. Es schützt das eigene Heim zuverlässig und umfassend vor (fast) jeder Bedrohung von außen. Wer noch sicherer gehen will, kann über den Gira HomeServer eine Anwesenheitssimulation laufen lassen. Das schreckt zumindest Einbrecher ab. Und die Lichter am Baum? Die sind ausgeschaltet, denn Strom brauchen bei Abwesenheit nur noch der Kühlschrank und die Tiefkühltruhe. Smart Home-Technik macht's möglich.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

4. Dez 2019

Weihnachtszeit ist Einbruchszeit
Zeit für das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Aber leider auch das der Diebe. Und Einbrecher. Denn wenn uns die dunkle Jahreszeit mit Kerzenschein und Glühwein lockt, nutzt manch lichtscheue Gestalt eben diese Dunkelheit für ihre finsteren Absichten. Wie gut, dass wir uns dagegen schützen und Weihnachten so richtig genießen können. Denn es gibt ja das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect.

Unser neues Gira Sicherheitssystem Alarm Connect ist ein Funk-Alarmsystem für alle Lebens- und Wohnbereiche – ob privat oder gewerblich, fürs Einfamilienhaus, das Büro oder fürs Kleingewerbe. Dabei geht Alarm Connect weit über ein klassisches Alarmsystem hinaus. Denn weil auch weitere elektronische Geräte darin eingebunden werden können, bietet es Kunden ein "Safer Smart Home" für alle Einsatzgebiete. Und das reicht vom Schutz vor Einbruch, Sabotage und Feuer bis hin zu Aktivitätsüberwachung und medizinischem Notruf.

Für den Elektromeister ist die Vorweihnachtszeit der richtige Moment, Kunden auf diesen Schutz hinzuweisen. Denn die sind genau jetzt besonders sensibilisiert dafür. Und weil es sich auch nachträglich leicht installieren lässt, können wir uns gut vorstellen, dass es auf dem Gabentisch keine schlechte Figur macht. Nichts gegen Socken unterm Weihnachtsbaum – aber mehr Sicherheit ist mit Sicherheit nicht fehl am Platz.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

17. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (10)
Broschüre

Mit einem Sicherheitssystem unseren ist das ja so eine Sache: Man hofft, dass es nie Alarm schlägt. Weil es keinen Grund dafür gibt. Wenn aber doch – dann muss es funktionieren. Wir verkneifen uns an dieser Stelle den Ausdruck "todsicher". Und sagen zu unserem Alarm Connect lieber: Sicherheit pur.

Was uns zum Abschluss zu unserer Broschüre bringt, die eben diesen Titel trägt. Darin werden alle Komponenten und Aspekte des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect kompakt und anschaulich dargestellt. Natürlich bebildert und mit zahlreichen Anwendungsbeispielen versehen. Elektromeister und Architekten können sich darin informieren, aber natürlich anhand der Broschüre auch ihre Kunden beraten. Es gibt sie im Print oder als PDF zum Download.

https://partner.gira.de/gebaeudetechnik/systeme/sicherheitssystem-alarm-connect/broschuere-kostenlos-bestellen.html

15. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (9)
Fördermöglichkeiten nach KfW

Sicherheit gibt es bekanntlich nicht umsonst. Doch hier kommt die gute Nachricht: Denn die KfW-Bankengruppe fördert Einzelmaßnahmen zum Schutz gegen Einbruch. Die meisten privaten Bauherren und Renovierer wissen das allerdings nicht. Deshalb bietet sich hier die optimale Gelegenheit, Kunden fachgerecht zu beraten und gemeinsam mit ihnen einen Zuschuss oder einen Kredit für das Gira Sicherheits-system Alarm Connect beantragen. Beide Fördermaßnahmen zusammen gehen allerdings nicht – also entweder ein Zuschuss von bis zu 1.600 Euro oder ein zinsgünstiger Kredit.

Die Förderung gibt es jedoch nur unter drei Voraussetzungen: (1) Das Gira Sicherheitssystem muss von einem Fachbetrieb installiert werden. (2) Die Einbruchmeldeanlage muss die Anforderungen nach DIN EN 50131 Grad 2 zum Einbruchschutz erfüllen – das ist beim Gira Sicherheitssystem Alarm Connect der Fall! (3) Der Förderantrag muss gestellt werden, bevor das System geplant und installiert wird.

Und bitte nicht wundern: Förderanträge für Maßnahmen zum Einbruchschutz müssen über die KfW-Förderprogramme "Altersgerecht umbauen – Investitionszuschuss (455)" sowie "Altersgerecht umbauen – Kredit (159)" beantragt werden. Das ist missverständlich, weil die Installation des Systems in unserem Fall nichts mit "altersgerecht" zu tun hat – und auch nicht zu tun haben muss. Aber so lautet das Gesetz nun mal. Heilige Bürokratie!

Wobei – wenn die KfW auch andere, diesmal tatsächlich Maßnahmen zu einem altersgerechten Umbau fördert, lohnt es sich, Kunden auch darauf hinzuweisen. Und in manchen Fällen ist sogar eine Kombination mit dem KfW-Programm "Energieeffizient sanieren" möglich.

Alle Anträge und Förderinfos gibt’s hier

5. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (4)
Einfache und intuitive Bedienung

Die Bedienung des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist ebenso einfach wie sicher. Steuern lässt es sich intuitiv über ein einheitliches Interface, beispielsweise per Gira Smart Home App. Sie ermöglicht die mobile Kontrolle per Smartphone und Tablet, zu Hause und von unterwegs aus – in Kombination mit dem Gira S1 ist die Datenübertragung besonders sicher. Neben Funk-Handsendern kann auch die Wandbedieneinheit Gira G1 eingesetzt werden. Sie verbindet Sicherheit, Türkommunikation und Smart Home Funktionen in einem Gerät.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

2. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (3)
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten

Herzstück des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist die Alarmzentrale Connect. Sie steuert einerseits alle Komponenten und leitet andererseits Alarmmeldungen an Sirenen oder an externe Wachdienste weiter. Daran anschließen lassen sich bis zu 48 Melder. Dazu zählen Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder. Außerdem können Zusatzfunktionen wie Aktivitätsüberwachung oder Service Alarm in das System integriert werden.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

31. Okt 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (2)
Für Neubau und Renovierung

Unser neues Gira Sicherheitssystem Alarm Connect ist für den Neubau ebenso gedacht wie für die Renovierung. Schon weil es dank Funktechnologie mühelos nachrüstbar ist – ohne großen Aufwand und störenden Dreck. Es lässt sich als Stand-Alone Ausführung installieren, aber auch problemlos ins bestehende Gira KNX System integrieren. Für den Nutzer eröffnen sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten: von einer Basis-Installation bis zum vernetzten Safer Smart Home.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

29. Okt 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (1)
Sicherheit pur

Sicher ist sicher. Vor allem wenn es um den Schutz von Immobilien geht. Deswegen sind wir bei unserem Sicherheitssystem Alarm Connect doppelt sicher gegangen. Und haben nochmal alles überprüft. Sicherheitshalber. Was zwar die Markteinführung verzögert hat, doch Sicherheit stand bei uns an allererster Stelle. Aber jetzt ist es lieferbar! Und zu hundert Prozent sicher. Deshalb lautet unser Motto: "Sicherheit pur".

Bei unserem neuen Gira Sicherheitssystem Alarm Connect handelt es sich um ein Funk-Alarmsystem für alle Lebens- und Wohnbereiche – ob privat oder gewerblich, fürs Einfamilienhaus, das Büro oder fürs Kleingewerbe. Dabei geht es weit über ein klassisches Alarmsystem hinaus. Denn weil auch weitere elektronische Geräte darin eingebunden werden können, bietet es ein „Safer Smart Home“ für alle Einsatzgebiete. Und das reicht vom Schutz vor Einbruch, Sabotage und Feuer bis hin zu Aktivitätsüberwachung und medizinischem Notruf.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

23. Okt 2017

Smart Up Your Life
Datensicherheit im Smart Home

Datensicherheit ist für viele Bauherren und Renovierer ein echtes Hemmnis, wenn es darum geht, die eigenen vier Wände intelligent zu machen. Medienberichte haben in jüngster Vergangenheit dazu beigetragen, diese Unsicherheit noch zu steigern. Was also ist dran an der Datensicherheit im Smart Home? Oder vielmehr: an der fehlenden Datensicherheit?

Mehr zum Thema Datensicherheit im Smart Home

9. Feb 2015

Gira Wohnungsstation Video AP Plus
Noch besser gemacht

Die Gira Wohnungsstation Video AP ist im Markt gefragt. Kein Wunder, lässt sie sich doch einfach installieren und passt in alle formschönen Schalterprogramme von Gira. Doch was gut ist, lässt sich noch besser machen. Deshalb bietet Gira jetzt die Wohnungsstation Video AP Plus an mit zusätzlichen Funktionen für eine noch komfortablere Nutzung.

Mehr

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Architekten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen