Service
Architekten

Gesundheitswesen

22. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (23)
Broschüre

In den vergangenen Newsroom-Beiträgen haben wir Produkte, Systeme und Lösungen gezeigt, die Gira für die Gesundheitswirtschaft bereitstellt. 22 Artikel sind es geworden, das Portfolio von Gira zu diesem Thema ist umfangreich.

Kompakt und anschaulich dargestellt werden alle Geräte und Systeme auch in einer Broschüre, die Gira speziell für die Planer und Entscheider im Gesundheitswesen erstellt hat. Auf 42 Seiten werden die verschiedenen Einsatzbereiche und -möglichkeiten vorgestellt, außerdem die wichtigsten Produkte für die Gesundheitswirtschaft erläutert.

Es folgen die Themenfelder Rufsysteme und Notrufsysteme, Türkommunikation, das kabelgebundene KNX System und das funkbasierte eNet SMART HOME System sowie eine Übersicht über die Gira Schalterprogramme. Den Abschluss bilden sieben gute Gründe, sich für Produkte und Lösungen von Gira zu entscheiden.

Eines wird in jedem Fall klar: Gira trägt dazu bei, dass die Gesundheitswirtschaft auch in Zukunft ihre wichtigste Aufgabe erfüllen kann: Lebensqualität zu schaffen.

Hier geht es zum Download der Broschüre

20. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (22)
Kliniken

Zeit ist knapp und entsprechend teuer. Das gilt für Kliniken und Krankenhäuser mehr denn je. Dort kann intelligente Gebäudetechnik aber das Personal entlasten und unterstützen – und zwar auf vielfältige Weise. Denn viele Funktionen im Raum kann der Patient selbst vom Bett aus steuern. Andere wiederum kann die Pflegekraft zentral im Dienstzimmerterminal auslösen – ohne eigens das Patientenzimmer aufsuchen zu müssen. Licht, Jalousien und Heizung lassen sich zudem automatisch steuern. Voraussetzung dafür sind Systemlösungen, wie sie die Gira System-Integratoren realisieren. Grundlage ist zumeist das herstelleroffene KNX System. Mit ihm verbinden sich alle Funktionen der Gebäudetechnik zu einem Gesamtsystem – bei Gira sogar in einem durchgängigen Design.

Für eine optimale medizinische Versorgung sollten die benötigten medizinischen Geräte möglichst nah am Bett angeschlossen sein. Selbstverständlich sind die Schalterprogramme von Gira mit den gängigen Bettenversorgungseinheiten kompatibel, so dass alle benötigten Funktionen darin integriert werden können. Zumal ein Schalter sehr viel mehr kann, als nur Licht ein- und auszuschalten. Über das Gira System 55 lassen sich mehr als 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation in die Abdeckrahmen der Schalterprogramme von Gira installieren. Die Gira Tastsensoren steuern sogar Komponenten des KNX Systems.

Mit intelligenter Gebäudetechnik lässt sich vieles zentral bedienen und regeln. Ein Beispiel: Zum Sortiment des Gira Rufsystems 834 Plus gehört das Zimmerterminal, die zentrale Bedieneinheit für das Patientenzimmer. Über dieses Terminal mit seinen großflächigen Tasten kann der Patient, dem es in seinem Zimmer zu warm ist, einen Ruf auslösen, der an das IP-DECT-Telefon weitergeleitet wird. Per Wandbediengerät Gira Control 9 Client 2 können dann die Fenster geöffnet und die Heizung heruntergeregelt werden – und zwar von der Pflegekraft, die dazu das Dienstzimmer nicht verlassen muss.

Damit Patienten, Pflegekräfte, Ärzte und auch Besucher in Kliniken den Überblick behalten, bietet Gira für Krankenhausflure Orientierungshilfen an. Die Gira LED-Orientierungsleuchten mit Piktogramm beispielsweise zeigen zuverlässig den Weg. Sie sind für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 erhältlich. Daran einstellen lassen sich die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün oder Orange. Auch die Helligkeit lässt sich regulieren und so den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Die Zimmersignalleuchte aus dem Gira Rufsystem 834 bzw. Gira Rufsystem 834 Plus zeigt im Flur an, ob im Patientenzimmer Hilfe benötigt wird oder ob sich eine Schwester respektive ein Arzt im Raum aufhalten. Die Signalleuchte passt in die Rahmen der Gira Schalterprogramme. Das Gira Flur-Display informiert über ausgelöste Notrufe und zeigt zudem Datum sowie Uhrzeit an.

Hygiene wird im Krankenhaus großgeschrieben. Aber konventionelle Schalter werden hier von vielen Menschen betätigt, was dem hygienischen Schutz eher abträglich ist. Mit dem Gira Sensotec dagegen lassen sich das Licht berührungslos einschalten und sogar Türen öffnen – mit einer Handbewegung in der unmittelbaren Nähe des Geräts. Die Übertragung von Keimen wird dadurch zuverlässig unterbunden.

18. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (21)
Arztpraxen

Es ist der Arzt, der für das Wohl seiner Patienten verantwortlich ist. Aber Achtung: Dieses Gebot bezieht sich nicht allein auf die medizinische Behandlung, sondern schließt auch den Aufenthalt des Patienten in der Arztpraxis mit ein. Die Patientensicherheit muss für Arzt und Praxismitarbeiter immer höchste Priorität haben. Wichtig: Der Betreiber einer Praxis ist für die Einhaltung verschiedener Richtlinien verantwortlich. So muss nach VDI/VDE 6008-3:2014-01 Patienten die Möglichkeit gegeben werden, in Behandlungs- und Untersuchungsräumen einen Hilferuf auszulösen – gerade in solchen, in denen die Patienten nicht permanent unter Beobachtung stehen. Wenn ein Patient hier unbeaufsichtigt zu Schaden kommt und keinen Hilferuf absetzen kann, wird der Arzt dafür haftbar gemacht.

Der Notruf wird außen an der Tür akustisch und optisch angezeigt und kann auch an eine Telefonanlage weitergeleitet werden. Die Gira Rufsysteme ermöglichen den Hilferuf nicht nur in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, sondern auch in Arztpraxen. Sie erfüllen alle sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834 und garantieren damit eine hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Gerade in größeren Arztpraxen und hohem Patientenaufkommen ist Orientierung gefragt. Ist der Röntgenräum gerade belegt? Gira Signalleuchten sind in Fluren angebracht. Sie zeigen mit einem grünen oder roten Licht an, ob ein Raum frei oder besetzt ist.

Medizinische und labortechnische Geräte müssen in Sonderstromkreisen an farblich gekennzeichnete Steckdosen angeschlossen werden. Deshalb hat Gira Steckdosen für die Sicherheitsversorgung im Programm. Anhand der Farbgebung des Steckdoseneinsatzes lassen sich Sonderstromkreise eindeutig zuordnen. Sie stehen in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl, beispielsweise als SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, als SCHUKO-Steckdose mit um 30° gedrehtem Einsatz und als SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel.

Auch die beschriftbaren Rahmen der Gira Steckdosen sind für Einsatzbereiche vorgesehen, in denen die Elektroinstallation besonders gekennzeichnet werden muss. Sie besitzen wisch- und sprühnebelgeschützte Beschriftungsfelder, die überaus langlebig und reinigungsfreundlich sind. Die Beschriftungsfenster halten selbst Desinfektionsmitteln dauerhaft stand.

16. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (20)
Pflegeeinrichtungen

Pflegebedürftige Menschen sind in besonderem Maße auf eine gesicherte Wohnumgebung angewiesen. In einem Pflegeheim sollten sie sich – im Rahmen ihrer individuellen körperlichen Fähigkeiten – weitestgehend frei und mobil bewegen können. Intelligente Lösungen von Gira sorgen aber nicht nur für mehr Sicherheit und Lebensqualität der Bewohner, sie entlasten auch das Personal von Aufgaben, indem sie vieles automatisch regeln – so bleibt mehr Zeit für die persönliche Pflege.

Eine wichtige elektrotechnische Grundfunktion in Pflegeheimen ist die barrierefreie Bedienung von Lichtschaltern. Sie ist nach DIN 18040 in Einrichtungen dieser Art sogar vorgeschrieben. Um dieses Ziel zu erfüllen, können die kontrastreichen oder farbigen Rahmen verschiedener Gira Schalterprogramme installiert werden – sie heben sich deutlich sichtbar von der Wand ab.

Wippschalter und -taster mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür erleichtern Menschen mit vermindertem Sehvermögen das Leben. Zusätzlich kann ein Akustik-Element eingesetzt werden. Dann ist auch das Einschalten des Lichts deutlich zu hören, während beim Ausschalten kein akustisches Signal ertönt.

Gira bietet zahlreiche weitere Produkte an, die den Bewohnern eines Pflegeheims ein Plus an Sicherheit garantieren. Dazu gehört die SCHUKO-Steckdose – wahlweise auch mit integriertem erhöhten Berührungsschutz – sowie LED-Orientierungsleuchten oder der Gira Sensotec LED. Die beiden letztgenannten Geräte verbessern die Orientierung im Dunkeln, so dass die Bewohner auch nachts sicher ihren Weg finden.

Der Gira Automatikschalter schaltet selbsttätig das Licht ein, sobald jemand den Raum betritt, und wieder aus, wenn er verlassen wird. Außerdem lässt sich eine tageslichtabhängige Steuerung in die Beleuchtung einbinden. Bei ihr wird das Licht bei vorgegebenen Helligkeitswerten selbsttätig ein- oder ausgeschaltet.

Entlastung für das Personal garantiert die automatische Steuerung von bestimmten gebäudetechnischen Funktionen: Licht und Beschattung in einzelnen Räumen oder einem Gebäudeteil zentral schalten und regeln, Raumtemperaturen anpassen nach Bedarf, Fenster und Tür überwachen sowie Statusmeldungen über die Aktivität in einem Zimmer (Vitalitätskontrolle) zu erhalten sind nur einige der Möglichkeiten, die sich heute realisieren lassen.

Besonders leistungsfähig und daher auch für Pflegeeinrichtungen geeignet ist das kabelgebundene KNX System. Es kann beispielsweise unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Raumsituationen regeln. Über den Gira Tastsensor 3 – dahinter verbirgt sich ein intelligenter Schalter – können für Tätigkeiten des Pflegepersonals, Familienbesuche oder Tag- und Nachtfunktion mehrere Raumszenarien gespeichert und per Tastendruck einfach abgerufen werden. Beispiel: Für die morgendliche Pflege wird belebendes Licht mit einem hohen Blauanteil hochgedimmt und zugleich das Fenster geöffnet.

Der Gira HomeServer, das leistungsstarke „Gehirn“ einer KNX Installation, garantiert, dass auch verschiedene Systeme, die in einer Pflegestation zum Einsatz kommen, problemlos aufeinander abgestimmt werden können und dann zuverlässig zusammenarbeiten. Dazu bindet der Server Funktionen der Gebäudetechnik, der Türkommunikation und andere IP-Technologien ein, die alle leicht über eine Nutzeroberfläche (Interface) bedienbar sind. Der Zugriff erfolgt wahlweise über fest installierte Geräte – wie etwa den Gira G1 – als auch mobil per Tablet oder Smartphone.

Mit den Gira Rufsystemen und Notrufsets kann bei Bedarf jederzeit ein Ruf ausgelöst und bei entsprechenden Geräten auch die Kommunikation zwischen Bewohner und dem Personal aufgenommen werden. Die Pflegekraft kann den Notruf am Dienstzimmerterminal entgegennehmen und dann im Gespräch klären, welche Schritte eingeleitet werden müssen.

12. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (19)
Betreutes Wohnen

Wer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen lebt, wünscht sich, sein Leben möglichst selbstbestimmt und nach eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen zu gestalten – auch wenn es bereits körperliche Einschränkungen gibt. Dieser Wunsch lässt sich erfüllen: mit Konzepten, wie sie aus dem Smart Home bekannt sind. Intelligente Lösungen von Gira begleiten und unterstützen die Bewohner im Alltag, indem sie etwa bestimmte Steuerungs- und Kontrollfunktionen übernehmen. Oder sie helfen dabei, Unfälle zu vermeiden. Und im Fall der Fälle ermöglichen sie es, dass schnell Hilfe herbeigerufen werden kann, wenn sie tatsächlich benötigt wird.

Ein Beispiel dafür sind unsere Wohnungsstationen. Mit ihnen sieht der Bewohner, wer draußen vor der Tür steht. Und er kann mit dem Besucher sprechen, ohne dafür die Tür öffnen zu müssen. Will er das aber doch, genügt ein Knopfdruck am Gerät.

Ein anderes Beispiel für mehr Schutz ist ein zentraler Aus-Schalter. Mit einem Tastendruck können dann sämtliche vorher festgelegten Verbraucher ausgeschaltet werden, etwa einzelne Leuchten, aber auch Leuchtschienen und sogar ganze Stromkreise. So ist sichergestellt, dass diese Verbraucher deaktiviert sind, wenn der Bewohner das Haus verlässt.

Mit dem kabelgebundenen KNX System lassen sich verschiedene Aktionen miteinander verknüpfen und dann gleichzeitig abrufen und ausführen. Etwa beim Szenarium „Schlafen gehen“: Dabei wird die Raumtemperatur heruntergeregelt, die Jalousien werden heruntergefahren und das Licht wird ausgeschaltet – mit Ausnahme der Orientierungsbeleuchtung im Flur.

Bad und WC gehören zu den unfallträchtigen Orten in Haus und Wohnung. Kommt es zu einem Unglück, kann mit unserem Notrufset schnell ein Hilferuf ausgelöst werden. Er wird außen an der Tür akustisch und optisch angezeigt und lässt sich auch an externe Geräte weiterleiten. Der Zugtaster ist über eine lange Zugschnur auch vom Boden aus erreichbar.

Alle diese intelligenten Lösungen von Gira folgen dem einen Ziel: älteren oder bewegungseingeschränkten Menschen die größtmögliche Lebensqualität zu bieten – verbunden mit dem erhöhten Schutz, auf den sie in Einrichtungen des betreuten Wohnens angewiesen sind.

10. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (18)
Sensoren für bessere Luft im Raum

Für das Wohlbefinden ist nicht nur die richtige Raumtemperatur wichtig, sondern auch die Güte der Raumluft. Umso mehr, wenn Senioren nicht mehr selbstständig und regelmäßig lüften können. Gira hat die geeigneten Produkte im Portfolio, um hier Abhilfe zu schaffen.

Der Gira Hygrostat reguliert die Luftfeuchtigkeit und sorgt so für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Und weil er eine erhöhte  Luftfeuchtigkeit verhindert, beugt er außerdem schädlicher Schimmelbildung vor. Dazu erfasst das Gerät den Feuchtegehalt und die Temperatur im Raum über interne Sensoren. Übersteigt die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Sollwert, schaltet das Gerät einen externen Ventilator zur Entfeuchtung des Raumes ein. Dabei ist der Sollwert „dynamisch“: Der Hygrostat berücksichtigt, dass wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kältere, und lässt dann entsprechend mehr Luftfeuchtigkeit zu. Da der Gira Hygrostat zur Plattform Gira System 55 gehört, kann er in die Gira Schalterprogramme integriert werden.

Doch nicht nur eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zieht das Raumklima in Mitleidenschaft, auch eine CO₂-Konzentration ist nachteilig – bereits 0,08 % beeinträchtigen das Wohlbefinden. Der nach DIN 1946 empfohlene maximale Wert von 0,1 % wird bei heutigen Baustandards mit hochabgedichteten Gebäudehüllen sehr häufig überschritten. Dem beugt der Gira Raumluft-Sensor CO₂ vor, indem er die Raumluft überwacht und die jeweilige Luftgüte per LED in Grün, Gelb oder Rot anzeigt. Wird der festgelegte Grenzwert – zwischen 800 ppm und 1.500 ppm – überschritten, sollten Fenster geöffnet oder Lüfter eingeschaltet werden. Ein interner Summer kann auf die erhöhte Kohlendioxid-Konzentration hinweisen. Zudem ist es möglich, eine angeschlossene Leuchte, etwa die Gira LED-Signalleuchte – anzusteuern, um die Notwendigkeit zum Lüften anzuzeigen. Auch der Gira CO₂-Sensor kann passend zu einem der Gira Schalterprogramme in einer Unterputzdose installiert werden.

Noch mehr Komfort verspricht der Gira KNX CO₂-Sensor, der zusätzlich mit einem Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler ausgestattet ist. Voraussetzung für ihn ist das kabelgebundene KNX System – auf dieser Basis überwacht das Gerät nicht nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid-Konzentration im Gebäude, sondern aktiviert über den KNX Bus auch Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung des Raumklimas. Beim Überschreiten bestimmter Grenzwerte sorgt er dafür, dass beispielsweise Fenster automatisch geöffnet, Lüfter eingeschaltet oder die Heizung reguliert werden. Weil der Gira KNX CO₂-Sensor über KNX gesteuert wird, besitzt er keine Bedien- oder Anzeigeelemente. Selbstverständlich lässt auch er sich unterputz und passend zur restlichen Elektroinstallation in den Gira Schalterprogrammen installieren. Die Stromzufuhr erfolgt über die KNX Leitung – eine eigene Spannungsversorgung ist daher nicht nötig.

Mehr zu den Sensoren für ein besseres Raumklima von Gira

8. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (17)
Raumtemperatur regulieren

Die richtige Raumtemperatur ist wichtig für das Wohlbefinden, das gilt nicht nur für ältere Menschen. Doch gerade sie benötigen oft höhere Wärmegrade für ihre Behaglichkeit. Aber ständig das Heizungsventil zu betätigen und nachzuregulieren – das macht niemand. Muss er auch nicht, denn bei Gira gibt es automatisierte Lösungen für die stets richtige Raumtemperatur.

Der Gira Raumtemperatur-Regler kommt zum Einsatz, wenn die Steuerung in einzelnen Räumen erfolgt. Er ermöglicht eine exakte Einstellung der Innenraumtemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Bei Bedarf kann eine Zeitschaltuhr angeschlossen werden, die punktgenau von Tag- auf Nachttemperatur umschaltet. Außerdem lässt sich der Raumtemperatur-Regler auch für die Steuerung der Fußbodenheizung einsetzen.

Über den Gira Raumtemperaturregler mit Uhr können drei verschiedene Temperaturstufen gewählt werden: die Komforttemperatur für Anwesenheit, eine Absenktemperatur für die Nacht sowie eine Frostschutztemperatur für Zeiten längerer Abwesenheit. Das Zeitprogramm erlaubt eine detailgenaue Regelung der Raumtemperatur, die Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit erfolgt automatisch. Die Bedienung ist durch eine selbsterklärende Benutzerführung sehr einfach. Der Gira Raumtemperaturregler mit Uhr bietet übrigens – zusätzlich zu den integrierten Heizprogrammen – auch ein Kühlprogramm. Eine tolle Funktion im heißen Sommer.

Noch mehr Komfort ist garantiert, wenn im Haus oder Wohnheim ein KNX System verbaut ist, also das bewährte und herstelleroffene kabelgebundene Bussystem. Der Gira KNX Stetigregler sorgt selbstständig für eine konstante Raumtemperatur rund um die Uhr. Dafür erfasst der eingebaute Regler mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und passt sie an die Vorgaben der Bewohner an. Der Gira KNX Stetigregler bietet fünf unterschiedliche Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost-/Hitzeschutz und eine Reglersperre, beispielsweise für den Taupunktbetrieb. Dadurch genießen Bewohner einen hohen Bedienkomfort und können gleichzeitig ihren Energieverbrauch weitaus präziser steuern als mit einer herkömmlichen Heizung.

Der Gira KNX Objektregler ist eine Variante des Stetigreglers. Auch er sorgt automatisch für eine konstante Raumtemperatur rund um die Uhr. Das Gerät besitzt aber keine Bedien- oder Anzeigeelemente. Es kommt zum Einsatz, wenn die Temperatur nicht im Raum selbst, sondern zentral gesteuert werden soll. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über den KNX Bus.

Über das KNX System selbst können nicht nur Funktionen wie Licht, Jalousien, Belüftung und Sicherheitstechnik gesteuert oder automatisiert werden, sondern eben auch die Heizung. Sensoren und Aktoren liefern und verarbeiten die entsprechenden Daten oder Vorgaben, die sich über verschiedene Bediengeräte einstellen, aber auch jederzeit ändern lassen. Möglich ist das über das kompakte Raumbediengerät Gira G1 oder die Wandgeräte Gira Control 9 Client 2 bzw. Gira Control 19 Client 2 mit unterschiedlich großen Bedienoberflächen. Zwei leistungsfähige Apps von Gira machen aber auch Smartphones und Tablets zu mobilen und nutzerfreundlichen Steuereinheiten. Unsichtbar hinter der KNX Technik stehen entweder der Gira HomeServer für ganze Wohnanlagen oder der kompakte Server Gira X1 für das Einfamilienhaus oder die Wohnung.

Mehr zur Klima- und Heizungssteuerung von Gira

14. Jun 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (16)
Jalousien steuern mit dem Gira System 3000

Licht kommt bekanntlich nicht nur von Leuchten, sondern auch ganz natürlich und von draußen rein. Die Sonne sorgt dafür, ohne die Stromrechnung zusätzlich zu belasten. Doch zu viel Sonne kann nicht nur unbequem, sondern sogar schädlich sein. Der Extremsommer im vergangenen Jahr hat nicht nur für Freude gesorgt, sondern auch für manchen Sonnenbrand und Sorgen bei den Landwirten, die dabei zusehen mussten, wie ihre Ernte verdorrte.

Doch es gibt einen wirksamen Schutz gegen zu viel Sonne: die Jalousie. Gerade älteren Menschen fehlt manchmal die Kraft – und dann auch die Lust –, Jalousien manuell herunterzulassen und dann wieder heraufzuziehen, um zu viel Sonne auszusperren. Ihnen helfen elektrische Systeme. Wie die Jalousiesteuerung unseres Gira Systems 3000, das durch eine intuitive Bedienung und einfache Tastenkennzeichnung überzeugt. Das Sortiment beinhaltet vier Produkte, die alle Wünsche und Ansprüche an ein zeitgemäßes Jalousiesystem erfüllen.

Mit dem Bedienaufsatz Standard ist die manuelle Steuerung der Jalousie in jede beliebige Position möglich. Zudem kann eine individuelle Einstellung, beispielsweise für Lüftungszwecke, abgespeichert werden. Der Bedienaufsatz Memory hinterlegt zusätzlich je eine Uhrzeit für ein tägliches Auf- und Abfahren, etwa morgens oder am Abend. Er verfügt außerdem über eine Sperrfunktion, die ein unbeabsichtigtes Aussperren auf der Terrasse verhindert.

Auch mit der Gira System 3000 Jalousieuhr Display lässt sich die Jalousiesteuerung manuell bedienen. Zudem kann die aktuelle Uhrzeit zur Programmierung der Fahrzeiten für alle sieben Wochentage übernommen werden – ganz einfach per Tastendruck. Über das Menü ist auch eine individuelle Einstellung möglich, getrennt nach Wochentagen und Wochenende. Besonders komfortabel: per integrierter Astrofunktion können diese Fahrzeiten dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasst werden. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Berührungssensitive Tasten und ein kontrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung besonders einfach. Dank des werkseitig hinterlegten Standard-Zeitprogramms ist das Gerät sofort funktionsbereit, wenn Uhrzeit und Datum eingegeben wurden.

Die Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth Display erfüllt die gleichen Aufgaben, allerdings auf Basis von Bluetooth. Bluetooth erlaubt neben der manuellen oder automatischen Steuerung von Funktionen auch die Programmierung und Bedienung über die Gira Bluetooth App: mit dem Smartphone oder Tablet bequem vom Sofa aus, ohne spezielle Programmiertools oder ein Netzwerk. Das ist für den Elektromeister einfach ideal, aber auch für Nutzer, die Wohnkomfort schätzen.

Zusätzlich zu den Bedienfunktionen des Gira Systems 3000 Jalousiesteuerung kommen neue Unterputz-Einsätze auf den Markt, die dem Elektrofachmann einen höheren Installationskomfort garantieren. Denn mit nur 24 Millimetern Einbautiefe gewähren sie mehr Raum in der Unterputz-Dose und bieten so eine höhere Flexibilität beim Verdrahten. Versenkte Montagekrallen ermöglichen eine einfachere Installation und minimieren das Verletzungsrisiko. Die Inbetriebnahme der angeschlossenen Antriebe lässt sich ohne Bedienaufsatz vornehmen – je nach Bedienaufsatz beträgt die Grundleistung nur 0,2 W bis 0,5 W.

Mehr zum Gira System 3000

12. Jun 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (15)
Dimmen mit dem Gira System 3000

Ausreichende Beleuchtung ist für Senioren von großer Bedeutung, weil die Sehkraft im Alter meist nachlässt. Das richtige Licht ist deshalb nicht nur komfortabel, sondern ein nicht unbeträchtlicher Sicherheitsfaktor, schon weil es dabei helfen kann, Stürze zu vermeiden. Zu grelles Licht dagegen hat einen ähnlichen Effekt: Es wirkt störend und kann, wenn es blendet, zu Unfällen beitragen. Licht dimmen zu können ist im Bereich des Gesundheitswesens deshalb ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Mit unserem neuen Gira System 3000 bieten wir zwei Universaldimmer an, mit denen sich Licht bequem in seiner Helligkeit regeln und den individuellen Bedürfnissen anpassen lässt. Das gilt auch für LED, die mittlerweile ja auch im Wohnbereich zum Standard geworden sind. In der Regel gibt es dabei ein großes Problem: Jeder LED-Lampentyp benötigt einen speziellen Dimmer. Unser Gira System 3000 Universaldimmer dagegen denkt mit und misst sich automatisch auf die Last ein. Der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard und der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort ersetzen 8 herkömmliche Dimmeinsätze. Zum Sortiment gehört außerdem der Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht für LED Dimmer.

Doch das Gira System 3000 bietet mehr Lichtfunktionen als nur Dimmen. Die Bewegungsmelderaufsätze 1,10 m Standard und 2,20 m Komfort Bluetooth sowie der Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth erfassen Bewegungen im Raum und schalten das Licht automatisch an und nach einer definierten Zeitspanne wieder ab – zuverlässig und absolut sicher.

Bluetooth erlaubt neben der manuellen oder automatischen Steuerung von Funktionen auch die Programmierung und Bedienung über die Gira Bluetooth App: mit dem Smartphone oder Tablet bequem vom Sofa aus, ohne spezielle Programmiertools oder ein Netzwerk. Das ist für den Elektromeister einfach ideal, aber auch für Nutzer, die Wohnkomfort schätzen.

Mehr zum Gira System 3000

21. Apr 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (14)
Gira LED-Beleuchtung

Die Gira LED-Beleuchtung sorgt beim Betreuten Wohnen, aber auch in Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen für mehr Sicherheit und Information. Dazu bieten wir ein breites Spektrum an LED-Produkten an, die sich in die Gira Schalterprogramme integrieren lassen. Somit ist auch im Gesundheitswesen die Installation von Schaltern, Steckdosen und Orientierungsleuchten aus einem Guss möglich.

Die Gira Orientierungsleuchten nutzen die gesamte Einsatzfläche zur homogenen Ausleuchtung. Einstellen lassen sich die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün oder Orange. Mit einem kontinuierlichen Durchlauf über das gesamte Farbspektrum kann aber auch jeder gewünschte Farbton durch ein Stoppen an entsprechender Stelle fixiert werden.

Die Helligkeit der LED ist regulierbar, so dass der Nutzer seine Orientierungsleuchten den individuellen Gegebenheiten anpassen kann. Zudem lässt sich der Lichtaustritt über eine Lamelle lenken, die in die Leuchten eingesetzt wird.

Mithilfe einer Beschriftungsfolie können die LED-Orientierungsleuchten mit Piktogrammen oder Schrift versehen und so zu beleuchteten Hinweisschildern erweitert werden. Die Folie lässt sich nach Bedarf ganz einfach mit einer speziellen Beschriftungssoftware von Gira gestalten, anschließend ausdrucken und in die beleuchtbare Abdeckung einlegen.

Zudem haben wir eine beleuchtete Gira SCHUKO-Steckdose im Programm. Sie besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die ein gerichteter Lichtkorridor nach unten mit weiß leuchtenden LED abgestrahlt wird. Diese indirekte Beleuchtung verursacht nachts selbst in Schlafräumen keine lästige Blendung. Über einen integrierten Dämmerungssensor schaltet sich die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit automatisch ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.

Mehr zur Gira LED-Beleuchtung

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

ARCHITECT@WORK, München
06.11-07.11.19

Heim+Handwerk, München
27.11-01.12.19

Karrieretag Familienunternehmen, Radevormwald
28.11-29.11.19

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Architekten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok