Service
Architekten

Alarmsystem

17. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (10)
Broschüre

Mit einem Sicherheitssystem unseren ist das ja so eine Sache: Man hofft, dass es nie Alarm schlägt. Weil es keinen Grund dafür gibt. Wenn aber doch – dann muss es funktionieren. Wir verkneifen uns an dieser Stelle den Ausdruck "todsicher". Und sagen zu unserem Alarm Connect lieber: Sicherheit pur.

Was uns zum Abschluss zu unserer Broschüre bringt, die eben diesen Titel trägt. Darin werden alle Komponenten und Aspekte des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect kompakt und anschaulich dargestellt. Natürlich bebildert und mit zahlreichen Anwendungsbeispielen versehen. Elektromeister und Architekten können sich darin informieren, aber natürlich anhand der Broschüre auch ihre Kunden beraten. Es gibt sie im Print oder als PDF zum Download.

https://partner.gira.de/gebaeudetechnik/systeme/sicherheitssystem-alarm-connect/broschuere-kostenlos-bestellen.html

15. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (9)
Fördermöglichkeiten nach KfW

Sicherheit gibt es bekanntlich nicht umsonst. Doch hier kommt die gute Nachricht: Denn die KfW-Bankengruppe fördert Einzelmaßnahmen zum Schutz gegen Einbruch. Die meisten privaten Bauherren und Renovierer wissen das allerdings nicht. Deshalb bietet sich hier die optimale Gelegenheit, Kunden fachgerecht zu beraten und gemeinsam mit ihnen einen Zuschuss oder einen Kredit für das Gira Sicherheits-system Alarm Connect beantragen. Beide Fördermaßnahmen zusammen gehen allerdings nicht – also entweder ein Zuschuss von bis zu 1.600 Euro oder ein zinsgünstiger Kredit.

Die Förderung gibt es jedoch nur unter drei Voraussetzungen: (1) Das Gira Sicherheitssystem muss von einem Fachbetrieb installiert werden. (2) Die Einbruchmeldeanlage muss die Anforderungen nach DIN EN 50131 Grad 2 zum Einbruchschutz erfüllen – das ist beim Gira Sicherheitssystem Alarm Connect der Fall! (3) Der Förderantrag muss gestellt werden, bevor das System geplant und installiert wird.

Und bitte nicht wundern: Förderanträge für Maßnahmen zum Einbruchschutz müssen über die KfW-Förderprogramme "Altersgerecht umbauen – Investitionszuschuss (455)" sowie "Altersgerecht umbauen – Kredit (159)" beantragt werden. Das ist missverständlich, weil die Installation des Systems in unserem Fall nichts mit "altersgerecht" zu tun hat – und auch nicht zu tun haben muss. Aber so lautet das Gesetz nun mal. Heilige Bürokratie!

Wobei – wenn die KfW auch andere, diesmal tatsächlich Maßnahmen zu einem altersgerechten Umbau fördert, lohnt es sich, Kunden auch darauf hinzuweisen. Und in manchen Fällen ist sogar eine Kombination mit dem KfW-Programm "Energieeffizient sanieren" möglich.

Alle Anträge und Förderinfos gibt’s hier

5. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (4)
Einfache und intuitive Bedienung

Die Bedienung des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist ebenso einfach wie sicher. Steuern lässt es sich intuitiv über ein einheitliches Interface, beispielsweise per Gira Smart Home App. Sie ermöglicht die mobile Kontrolle per Smartphone und Tablet, zu Hause und von unterwegs aus – in Kombination mit dem Gira S1 ist die Datenübertragung besonders sicher. Neben Funk-Handsendern kann auch die Wandbedieneinheit Gira G1 eingesetzt werden. Sie verbindet Sicherheit, Türkommunikation und Smart Home Funktionen in einem Gerät.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

2. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (3)
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten

Herzstück des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist die Alarmzentrale Connect. Sie steuert einerseits alle Komponenten und leitet andererseits Alarmmeldungen an Sirenen oder an externe Wachdienste weiter. Daran anschließen lassen sich bis zu 48 Melder. Dazu zählen Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder. Außerdem können Zusatzfunktionen wie Aktivitätsüberwachung oder Service Alarm in das System integriert werden.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

31. Okt 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (2)
Für Neubau und Renovierung

Unser neues Gira Sicherheitssystem Alarm Connect ist für den Neubau ebenso gedacht wie für die Renovierung. Schon weil es dank Funktechnologie mühelos nachrüstbar ist – ohne großen Aufwand und störenden Dreck. Es lässt sich als Stand-Alone Ausführung installieren, aber auch problemlos ins bestehende Gira KNX System integrieren. Für den Nutzer eröffnen sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten: von einer Basis-Installation bis zum vernetzten Safer Smart Home.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

29. Okt 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (1)
Sicherheit pur

Sicher ist sicher. Vor allem wenn es um den Schutz von Immobilien geht. Deswegen sind wir bei unserem Sicherheitssystem Alarm Connect doppelt sicher gegangen. Und haben nochmal alles überprüft. Sicherheitshalber. Was zwar die Markteinführung verzögert hat, doch Sicherheit stand bei uns an allererster Stelle. Aber jetzt ist es lieferbar! Und zu hundert Prozent sicher. Deshalb lautet unser Motto: "Sicherheit pur".

Bei unserem neuen Gira Sicherheitssystem Alarm Connect handelt es sich um ein Funk-Alarmsystem für alle Lebens- und Wohnbereiche – ob privat oder gewerblich, fürs Einfamilienhaus, das Büro oder fürs Kleingewerbe. Dabei geht es weit über ein klassisches Alarmsystem hinaus. Denn weil auch weitere elektronische Geräte darin eingebunden werden können, bietet es ein „Safer Smart Home“ für alle Einsatzgebiete. Und das reicht vom Schutz vor Einbruch, Sabotage und Feuer bis hin zu Aktivitätsüberwachung und medizinischem Notruf.

Hier gibt es mehr Informationen zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Architekten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen