Komfortinstallation für die Wohnungswirtschaft
Der neue zukunftsgerichtete Standard

Aufbauend auf die Basisinstallation, hebt die Komfortinstallation das Ausstattungsniveau der Wohnungen in Sachen Gebäudetechnik und Lebensqualität deutlich an. Die Drei-Sterne-Ausstattungswert der HEA sowie weitere ausgewählte Funktionen, machen das Wohnen noch sicherer und komfortabler.

Gira Zeitschaltuhr easy

Leuchten automatisch steuern. Leuchten, die täglich zur gleichen Zeit ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen, können über die elektronische Zeitschaltuhr automatisch gesteuert werden, z. B. zur Beleuchtung einer Einfahrt oder eines Gartens. Aber auch andere Geräte lassen sich schalten: pünktlich am Morgen die Weckmusik oder etwa die Kaffeemaschine.
Mehr

ab 170,25 EUR

Gira Automatikschalter 2

Licht an, Licht aus – ganz von selbst. Automatisch gesteuertes Licht ist komfortabel, sicher und energiesparend. Die neue Erfassungsoptik mit Doppelsensorik verbessert Erfassungsfeld und -qualität deutlich. Ein weiteres Plus ist der Dimm-Einsatz: Bei Betreten eines Raums steigt die Helligkeit gleichmäßig auf das gewünschte Niveau an und wird bei Verlassen des Raums langsam wieder abgesenkt.
Mehr

ab 134,98 EUR

Gira Touchdimmer

Feine Helligkeitsstufen bequem einstellen. Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen, denn er
arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik. Die gewünschte Helligkeitsstufe lässt sich dabei direkt einstellen. Es muss nur die
entsprechende LED berührt werden. Zusätzlich gibt ein feines
akustisches Signal ein Feedback zur Bedienung.
Mehr

ab 199,08 EUR

Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Bessere Orientierung durch dezente Lichtakzente. Diese Gira SCHUKO-Steckdose besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte, blendungsfreie Orientierungsbeleuchtung. Ein Dämmerungssensor schaltet die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch ein bzw. bei ausreichender Helligkeit wieder aus.
Mehr

ab 57,66 EUR

Gira Hygrostat

Ein gesundes, angenehmes Wohnraumklima schaffen. Der Gira Hygrostat reguliert die Luftfeuchtigkeit in Räumen. Indem er dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit entgegenwirkt, hilft er schädlicher Schimmelbildung vorzubeugen. Interne Sensoren erfassen den Feuchtegehalt und die Temperatur im Raum. Übersteigt die Luftfeuchtigkeit einen Sollwert, schaltet der Gira Hygrostat einen extern angeschlossenen Ventilator ein.
Mehr

ab 247,25 EUR

Gira Raumluft-Sensor CO2

Luftqualität automatisch überwachen, Wohlbefinden erhöhen. Der Gira Raumluft-Sensor CO2 misst den Kohlendioxid-Gehalt der Luft. Leuchtet eine LED rot anstatt grün, dann wird angezeigt, dass der eingestellte Grenzwert überschritten ist. Es können dann verschiedene Funktionen ausgelöst werden, beispielsweise öffnet sich ein mit Motorantrieb ausgestattetes Fenster automatisch oder ein Lüfter schaltet sich ein. Auch eine Anbindung an Lüftungsanlagen ist möglich.
Mehr

ab 340,94 EUR

Gira Elektronische Jalousiesteuerung easy

Automatisch hell, automatisch dunkel. Sind die Uhrzeiten für das Rauf und Runter einprogrammiert, bewegen sich die Jalousien und Rollläden pünktlich von allein. Eine menügeführte Bedienung macht
die Programmierung dieser Jalousiesteuerung besonders einfach. Gespeichert werden können eine Auf- und eine Abfahrtszeit für werktags und jeweils eine für das Wochenende.
Mehr

ab 146,79 EUR

Gira Radio RDS

Musik, die aus der Wand kommt. Perfekt für Bad oder Küche: Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Es lässt sich durch leichte Berührung des brillanten Displays einfach und intuitiv bedienen. Das hält Arbeits- und Ablageflächen frei.
Mehr

ab 169,72 EUR

Gira USB-Spannungsversorgung 2fach

Mobile Geräte ohne Netzteil aufladen. Dank des neuen Standards der USB-Ladekabel ist es möglich, alle mobilen Geräte zu laden, auch wenn das Netzteil nicht zur Hand ist. Das Netzteil kann sogar in der Tasche bleiben, damit es für unterwegs nicht vergessen wird. Mit zwei Steckplätzen ermöglicht der Schaltereinsatz doppelten Ladekomfort ohne zusätzliches Ladegerät.
Mehr

ab 66,62 EUR

Gira SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

Mehr Sicherheit für Elektrogeräte. Überspannungen bei Gewitter können elektronische Geräte stark beschädigen, auch wenn der Blitz in größerer Entfernung ins elektrische Netz einschlägt. Die Gira SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz sorgt für mehr Sicherheit, indem sie die Spannungen rechtzeitig abbaut. Steckdosen können auch nachträglich mit einem Überspannungsschutzmodul aufgerüstet werden.
Mehr

ab 184,02 EUR

Gira Rauchwarnmelder Dual Q

Doppelt sicher durch Wärme- und Streulichtmessung. Gira bietet einen Rauchmelder, der zwei Erkennungsverfahren in einem Gerät vereint: fotoelektrische Streulichtmessung und Wärmemessung per Thermosensor. Das sichert Familie und Heim gleich zweifach ab. Es können bis zu 40 Geräte miteinander vernetzt werden, so dass man im gesamten Gebäude gewarnt wird, wenn es irgendwo brennt.
Mehr

ab 56,41 EUR

Gira Türkommunikations-System

Sehen, wer vor der Tür steht, bequem mit Besuchern kommunizieren und die Tür per Knopfdruck aufmachen – Türkommunikation von Gira bietet flexible Lösungen für den Innen- und Außenbereich und definiert Bedienkomfort, Design und Sicherheit neu.

Wohnungswirtschaft

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen